Vacinas baseadas em vírus atenuadas e inativadas
As vacinas virais incluem vacinas virais inativadas e vacinas virais atenuadas vivas. Ambos contam com uma abordagem tradicional, ou seja .; o vírus causador da doença é identificado, produzido em um biorreator e purificado. Esse tipo de estratégia tem sido usado com sucesso para muitas doenças, e a maioria das vacinas atuais contra doenças virais usa essa estratégia. Essa abordagem, no entanto, tem seus desafios:
- Garantindo a capacidade de um vírus ser produzido em um biorreator
- Identificando a célula hospedeira certa
- Desenhar um processo adaptado a cada doença
- Cumprir os requisitos de produção em um alto nível de biossegurança para proteger os operadores e o meio ambiente
Nós, da Sartorius, entendemos as necessidades dos desenvolvedores e produtores de vacinas que trabalham com vacinas virais e desenvolvemos uma caixa de ferramentas dedicada de soluções.
Vacina viral inativada
As vacinas virais inativadas representam uma parte significativa do mercado de vacinas, destacando-se a gripe e a poliomielite. Além de novos desenvolvimentos de vacinas, transferências de processos, expansões de capacidade e melhoria contínua podem levar a uma interrupção positiva neste espaço com tecnologias que tornam os processos mais seguros e produtivos possíveis, ajudando a diminuir os custos gerais.
Convidamos você a descobrir a caixa de ferramentas de tecnologias da Sartorius, dedicada à produção e purificação de vacinas virais inativadas. Conforme você explora nossas visões gerais do processo genérico para vírus envelopados, como SARS-CoV-2, vírus não envelopados e vírus específicos como influenza e poliomielite, você pode clicar em cada etapa para revelar os desafios que os fabricantes enfrentam ao trabalhar com vírus inativados vacinas - e descubra como a Sartorius oferece soluções exclusivas para atender a essas necessidades. Você também encontrará literatura relevante sobre as tecnologias disponíveis para as etapas do processo.
Vírus Inativado Genérico
Seleção de linha celular / cepa
Expansão de Semente
Propagação de vírus
Clarificação
Redução de Bioburden
Concentração / Diafiltração
Cromatografia de captura de vírus
Cromatografia de Polimento
Inativação / Divisão
Concentração / Diafiltração
Filtração Estéril
Outras Tecnologias
A quantificação viral, ou seja, a medição da concentração de partícula viral em um volume definido, é uma informação valiosa que é necessária o mais próximo possível do tempo real ao desenvolver uma vacina. Todas as técnicas existentes têm limitações, então o emprego de novas tecnologias complementares é necessário para garantir uma quantificação rápida e precisa.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Os testes de infectividade do vírus podem levar dias ou semanas para obter resultados - análises de detecção rápida são necessárias para resolver esse problema crítico Os métodos ELISA e PCR são mais rápidos do que os testes de infecciosidade, mas há uma maior incidência de variabilidade de erro, uma vez que medem os blocos de construção do vírus e derivam os títulos totais desses números, levando à necessidade de análises alternativas e confiáveis As situações muitas vezes exigem análises prontas para uso, mas ELISA e PCR precisam de tempo de desenvolvimento e validação para garantir a robustez do método Muitas amostras de vírus são geradas durante o processo de desenvolvimento e fabricação de vacinas baseadas em vírus, destacando a necessidade de um fluxo de trabalho mais fácil, permitindo a quantificação rápida de amostras de vírus | O Virus Counter® Platform, um método único e rápido de quantificação de vírus, é o único sistema capaz de quantificar diretamente os vírus reunidos (proteínas e ácidos nucléicos) para uma visão em tempo real
|
Dados de aplicativos:
Métodos quimiométricos avançados, como Design of Experiments (DOE) e Multivariate Data Analysis (MVDA), fornecem ampla visibilidade dos dados, levando a maior confiabilidade e robustez do processo, além de economia de custos.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Quality by Design (QbD) depende do DoE para entender os parâmetros de processo críticos, que dependem da implementação de muitos experimentos - uma ferramenta que pode ajudar a projetar e planejar experimentos alivia a carga As tecnologias analíticas de processo geram uma grande quantidade de dados que são difíceis de analisar, resultando em uma demanda significativa por uma ferramenta para avaliar dados históricos a fim de identificar correlações, solucionar problemas e obter compreensão do processo A maioria dos desenvolvedores e fabricantes de vacinas não são estatísticos e dependem de interfaces e softwares amigáveis | O pacote Umetrics® inclui três soluções de software fáceis de usar e intuitivas projetadas para desenvolvedores e fabricantes de processos para apoiar a análise de dados por meio de visualização de dados exclusiva, ampla funcionalidade de assistente e gráficos personalizáveis para maximizar a usabilidade e versatilidade
|
O crescente desenvolvimento de tecnologias de uso único com sensores integrados de uso único não só permitiu a coleta e análise de dados em tempo real, mas resultou em eficiência de processo, redução do risco de contaminação, melhoria da segurança do operador e melhorias gerais de titulação.
Necessidade | Solução |
|---|---|
Os fabricantes de vacinas querem entender e controlar melhor seus processos, que são muito complexos e altamente regulamentados, mas para isso requer medição em tempo real de parâmetros de processo críticos para permitir o monitoramento do processo, controle de ponto de ajuste (controle de alimentação e controle de sangramento), evento previsões de ponto no tempo (colheita e infecção) e identificação oportuna de desvios do processo | A caixa de ferramentas BioPAT®, uma vasta gama de sensores de uso único totalmente qualificados, são integrados em todo o portfólio da Sartorius, tornando a Sartorius líder de mercado para PAT
|
Dados de aplicativos:
Vacina viral atenuada ao vivo
Como resultado dos avanços nas áreas de biologia molecular e engenharia genética, uma nova geração de vacina viral atenuada viva está surgindo. Vacinas para vírus como a gripe, bem como aplicações mais recentes, como dengue ou vírus sincicial respiratório (RSV), fazem parte desse pipeline promissor. Como costuma ser o caso em áreas que experimentam rápido avanço, tecnologias inovadoras são necessárias para acompanhar os novos processos para melhorar continuamente a segurança e a produtividade.
Convidamos você a descobrir a caixa de ferramentas de tecnologias da Sartorius, dedicada à produção e purificação de vacinas virais vivas atenuadas. À medida que você explora nossas visões gerais do processo genérico para vírus envelopados, como SARS-CoV-2, vírus não envelopados e vírus específicos, como dengue e RSV, você pode clicar em cada etapa para revelar os desafios que os fabricantes enfrentam ao trabalhar com vacinas virais atenuadas - e descubra como a Sartorius oferece soluções exclusivas para atender a essas necessidades. Você também encontrará literatura relevante sobre as tecnologias disponíveis para as etapas do processo.
Vírus Atenuado Genérico
Seleção de linha celular / cepa
Expansão de Semente
Propagação de vírus
Clarificação de Vírus Envelopado / Não Envelopado
Redução de bioburden
Concentração / Diafiltração
Cromatografia de captura de vírus
Cromatografia de Polimento
Concentração / Diafiltração
Filtração Estéril
Outras Tecnologias
A quantificação viral, ou seja, a medição da concentração de partícula viral em um volume definido, é uma informação valiosa que é necessária o mais próximo possível do tempo real ao desenvolver uma vacina. Todas as técnicas existentes têm limitações, então o emprego de novas tecnologias complementares é necessário para garantir uma quantificação rápida e precisa.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Os testes de infectividade do vírus podem levar dias ou semanas para obter resultados - análises de detecção rápida são necessárias para resolver esse problema crítico Os métodos ELISA e PCR são mais rápidos do que os testes de infecciosidade, mas há uma maior incidência de variabilidade de erro, uma vez que medem os blocos de construção do vírus e derivam os títulos totais desses números, levando à necessidade de análises alternativas e confiáveis As situações muitas vezes exigem análises prontas para uso, mas ELISA e PCR precisam de tempo de desenvolvimento e validação para garantir a robustez do método Muitas amostras de vírus são geradas durante o processo de desenvolvimento e fabricação de vacinas baseadas em vírus, destacando a necessidade de um fluxo de trabalho mais fácil, permitindo a quantificação rápida de amostras de vírus | O Virus Counter® Platform, um método único e rápido de quantificação de vírus, é o único sistema capaz de quantificar diretamente os vírus reunidos (proteínas e ácidos nucléicos) para uma visão em tempo real
|
Dados de aplicativos:
Métodos quimiométricos avançados, como Design of Experiments (DOE) e Multivariate Data Analysis (MVDA), fornecem ampla visibilidade dos dados, levando a maior confiabilidade e robustez do processo, além de economia de custos.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Quality by Design (QbD) depende do DoE para entender os parâmetros de processo críticos, que dependem da implementação de muitos experimentos - uma ferramenta que pode ajudar a projetar e planejar experimentos alivia a carga As tecnologias analíticas de processo geram uma grande quantidade de dados que são difíceis de analisar, resultando em uma demanda significativa por uma ferramenta para avaliar dados históricos a fim de identificar correlações, solucionar problemas e obter compreensão do processo A maioria dos desenvolvedores e fabricantes de vacinas não são estatísticos e dependem de interfaces e softwares amigáveis | O pacote Umetrics® inclui três soluções de software fáceis de usar e intuitivas projetadas para desenvolvedores e fabricantes de processos para apoiar a análise de dados por meio de visualização de dados exclusiva, ampla funcionalidade de assistente e gráficos personalizáveis para maximizar a usabilidade e versatilidade
|
O crescente desenvolvimento de tecnologias de uso único com sensores integrados de uso único não só permitiu a coleta e análise de dados em tempo real, mas resultou em eficiência de processo, redução do risco de contaminação, melhoria da segurança do operador e melhorias gerais de titulação.
Necessidade | Solução |
|---|---|
Os fabricantes de vacinas querem entender e controlar melhor seus processos, que são muito complexos e altamente regulamentados, mas para isso requer medição em tempo real de parâmetros de processo críticos para permitir o monitoramento do processo, controle de ponto de ajuste (controle de alimentação e controle de sangramento), evento previsões de ponto no tempo (colheita e infecção) e identificação oportuna de desvios do processo | A caixa de ferramentas BioPAT®, uma vasta gama de sensores de uso único totalmente qualificados, são integrados em todo o portfólio da Sartorius, tornando a Sartorius líder de mercado para PAT
|
Dados de aplicativos: