Vacinas de mRNA
A pandemia COVID-19 colocou pressões sem precedentes sobre os desenvolvedores de medicamentos. Uma vacina eficaz e segura normalmente leva mais de uma década para ser criada e validada, mas o impacto global e a disseminação da COVID-19 aceleraram a produção das primeiras vacinas, que foram lançadas menos de um ano após o surto inicial da doença.
Por fim, uma nova classe de vacinas baseada na tecnologia de RNA foi a primeira a ser aprovada em grande parte do mundo ocidental. As vacinas de RNA mensageiro (mRNA) representam uma alternativa promissora para a fabricação de vacinas convencionais devido à sua flexibilidade e rápida velocidade de produção.
Descubra mais sobre a produção de vacinas de mRNA abaixo.
Plataforma de vacina de mRNA
Observe como as vacinas de mRNA são fabricadas e aprenda por que as terapias de mRNA podem mudar o jogo.
FAQs sobre vacinas de mRNA
O que são vacinas de mRNA?
As vacinas de mRNA são uma modalidade promissora da indústria de vacinas. Eles não são infecciosos, não se integram e não têm células, oferecendo uma produção rápida e facilmente escalonável com alta produtividade.
As vacinas de mRNA são uma verdadeira plataforma: o mesmo processo pode ser usado para produzir vacinas de mRNA contra diferentes indicações. O apelo da velocidade, flexibilidade e perfil de segurança das vacinas de mRNA são inegáveis. No entanto, as terapias de mRNA são uma nova tecnologia, a plataforma está evoluindo e os parâmetros do processo estão mudando rapidamente.
Como funcionam as vacinas de mRNA?
As vacinas convencionais geralmente contêm pequenas quantidades de vírus inativados ou proteínas virais isoladas (antígenos). Quando administrados ao corpo, eles provocam uma resposta imunológica. Como o sistema imunológico já foi exposto ao patógeno, ele pode responder com muito mais rapidez e eficácia se encontrar o agente infeccioso no futuro.
As vacinas de mRNA baseiam-se em princípios semelhantes, mas em vez de proteínas virais, os mRNAs contendo as instruções para fazer antígenos virais são entregues dentro do corpo. Isso faz com que as células do corpo criem o antígeno, que da mesma forma ativa o sistema imunológico.
Como as vacinas de mRNA serviram à resposta à pandemia?
As terapias de mRNA ganharam visibilidade durante a crise do COVID-19, à medida que a tecnologia trazia as vacinas ao mercado em uma velocidade extraordinária.
As plataformas de vacinas de mRNA têm o benefício adicional de flexibilidade e podem ser modificadas rapidamente em resposta à evolução do vírus ou surtos.
Qual é o futuro potencial da terapêutica de mRNA?
As vacinas COVID-19 são provavelmente apenas o começo da revolução do mRNA. As vacinas de mRNA também têm o potencial de proteger contra doenças como HIV e Zika.
As terapias de mRNA também podem ser promissoras em outras áreas clínicas, incluindo o tratamento de câncer e doenças genéticas raras.
Produção de vacina de mRNA
Descubra como o portfólio de produtos da Sartorius apóia o progresso no campo das terapias de mRNA, incluindo a fabricação de uma nova geração de vacinas.