生体分子間相互作用のラベルフリー解析ための業界標準の研究

The Octet®およびPioneer® プラットフォームは、バイオレイヤー干渉法(BLI)および表面プラズモン共鳴(SPR)技術をベースにした、ラベルフリーの装置プラットフォームです。  最新のアプリケーションノート、インフォグラフィック、ガイドなどをダウンロードして、ラベルフリー研究にお役立てください。

Octet® の注目資料

Biomolecular Binding Kinetics Assays on the Octet® Platform

治療法の開発とライフサイエンス研究におけるラベルフリープラットフォームとその技術、機能、そしてラベルフリー結合評価の利点を紹介します。

Octet R Series System brochure cover

カタログ: Octet® R Series Systems

アップグレード可能なラベルフリー生体分子解析プラットフォームでリサーチを加速します。

Octet® AAV ROI Flyer

ELISAと比較して80%速いAAV Capsid力価データ

バイオプロセス 年間5バッチのAAVサンプルを追加提供

アプリケーションガイド(6)

application guide cover

Determining Nanoparticle Vaccine Antigenic Efficiency

ナノ粒子(NP)ワクチンと抗原デリバリープラットフォームは、免疫成分と相互作用し、体液性および細胞性の免疫反応を誘導する能力があるため、有望なアプローチとして注目されています。

Octet Formulations and Aggregations app guide cover

Stability, Formulations and Aggregation Studies

ダウンストリームの生物学的特性評価におけるOctetアプリケーションの拡大

Accurate Measurements on the Octet Platform

サンプル精製のステップの追加は不要です

Advancing Development of Coronavirus Vaccine and Therapeutics cover

Advancing Development of Coronavirus Vaccine and Therapeutics

BLI技術がSARS-CoV-2治療法の開発で果たす重要な役割

Technical Note

Octet® Kinetics Assay Method Development Guideline

USP 1032で規定されているリガンド結合アッセイの特異性、正確性、精度、直線性、範囲を確立するためのカイネティクス結合アッセイの開発を目的としています

Recent Insights into Covid-19 Binding Epitopes

バイオレイヤー干渉法(BLI)技術は、世界中の科学者が最近発生したコロナウイルス(COVID-19)の詳細を知る上で役立っています。このパンフレットでは、研究者がワクチン開発のファーストステップとして、ウイルスの結合メカニズムを理解するためにOctetシステムを使用している数多くの事例から2つを紹介...

アプリケーションノート (16)

Octet® Systems in Ligand Binding Assays That Meet Compliance

Octet® システムを使用すれば、創薬、初期選択からバリデーション、製造、品質管理に至るまで、開発ワークフローのさまざまな段階でバイオ医薬品の分析評価が可能になります。装置の構成とサンプルプレートのフォーマットは、リアルタイム解析と相まって、アッセイ法の迅速な開発を可能にします。

Octet® R Series Glycan shadow visual

アプリケーションノート: Mannose Glycans Content Screening for Human-mAb Samp...

相対的なマンノース含有量のスクリーニングとヒトモノクローナル抗体(mAb)サンプルのランキングのための新しいアプローチ

Biomolecular Binding Kinetics Assays on the Octet® Platform

治療法の開発とライフサイエンス研究におけるラベルフリープラットフォームとその技術、機能、そしてラベルフリー結合評価の利点を紹介します。

Validated Quantitation and Activity Assay of Antibody Fragment Molecule (Fab) for Process Development and Quality Control

Validated Quantitation and Activity Assay of Fab Molecule for Process...

high throughput assays thumbnail

Cross Competition or Epitope Binning Assays on the Octet® RH96 System

競合アッセイによるエピトープビニングは、抗体クローンの機能的多様性を評価するための強力なツールです。

Cover: Characterizing Membrane Protein Interactions by Bio-Layer Interferometry

Characterizing Membrane Protein Interactions by Bio-Layer Interferomet...

Octetシステムを膜タンパク質の相互作用の解析にどのように使用できるかについての研究例です。精製されていないクルードなマトリックスを使用しても、必要に応じて貴重なサンプルを再利用することができます。

Octet® Systems: Modernize Biopharmaceutical QC Testing to Increase Efficiency

Modernize Biopharmaceutical Quality Control Testing

臨床試験や市販後のアッセイ活動をサポートするバイオ医薬品の品質管理には、複数の重要な製品属性の評価が必要です。

Analysis of Fc-Gamma Receptor-IgG Interactions on the Octet® Platform

Whether you're assessing FcRn-Antibody or FcγR-IgG binding interactions, you need a high throughput, versatile, and easy to use solution.

Cross Competition or Epitope Binning Assays on the Octet® RH96 System

Read our newest Application Note to learn how the powerful Octet® HTX system is ideally suited to perform high throughput epitope binning/cross compet...

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform

最高品質のカイネティックデータを得るためのアッセイデザインの推奨事項とベストプラクティス

app note cover

Customized Quantitation of Recombinant Therapeutic Proteins

高精度ストレプトアビジン・バイオセンサー(SAX)の活用

Application Note cover

Label-Free Technologies for Accurate Determination of Affinity and Kin...

ターゲット分子の特定からリード化合物の選択と最適化まで、平衡親和性とカイネティクスの速度定数は開発サイクルの鍵です。

MAb Quantitation Protein A HPLC vs Protein A Bio-Layer Interferometry

モノクローナル抗体(MAbs)を迅速かつ正確に、そして費用対効果が高い方法で定量することは、バイオプロセスにおいて不可欠です。

Octet Potency Assay Development Qualification and Validation Strategie...

アフィニティや結合のカイネティクスに関するリアルタイムデータは、バイオ医薬品の試薬開発のあらゆる段階で有用な情報を提供します。

application note thumbnail

Quantitation of Fc-Fusion Protein in Cell Culture Supernatants

Biogen IDECの細胞株開発グループは、クルードな細胞培養上清中のFc融合タンパク質(Protein 1)を測定するための堅牢なアッセイを必要としていました。同グループでは従来、96ウェルマイクロプレートから3Lバイオリアクターまでのすべてのスケールアップステップにおいて、有望な哺乳類クローン...

A Rapid Method to Quantitatively Screen Bispecific Antibodies Using Protein A and Octet® His1K Biosensors

Screen Bispecific Antibody Using Protein A and His1K Biosensors

Rapid quantitative screening of bispecific antibodies using Protein A and HIS1K biosensors

カタログ (1)

Octet R Series System brochure cover

カタログ: Octet® R Series Systems

アップグレード可能なラベルフリー生体分子解析プラットフォームでリサーチを加速します。

e-books (2)

eBook: How Are Label-Free Technologies Used in Early Drug Discovery?

How Are Label-Free Technologies Used in Early Drug Discovery?

リアルタイム解析とハイスループットを備えた最新の解析技術が発見までの時間を大幅に短縮します

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

生体サンプル中の結合相互作用は、動的であり環境によって変化します。これらの相互作用をキャラクタライズする技術は、同様に生物学的複雑性を反映したものでなければなりません。

インフォグラフィック・ポスター (5)

Octet® AAV ROI Flyer

ELISAと比較して80%速いAAV Capsid力価データ

バイオプロセス 年間5バッチのAAVサンプルを追加提供

Infographic

Infographic: Understanding Covid-19 Vaccine and Therapeutic Developmen...

コロナウイルスの研究とワクチン開発を進めるためにOctetシステムがどのように使用されているかについて詳しく見る

Influenza Vaccine Titre Determination Bio-Layer Interferometry (BLI)

インフルエンザワクチン製造中のワクチン力価の迅速で正確な測定は、プロセスのパフォーマンスを理解し、各プロセスステップを正しくスケーリングするために重要です。

Octet® Bio-Layer Interferometry (BLI) Technology

標準的なマイクロタイタープレートフォーマットでのタンパク質-タンパク質と薬物-タンパク質の相互作用を特性評価するためのラベルフリーの代替法

Poster thumbnail

High productivity and process economy in GxP applications with Octet

定量アッセイには、精度、正確度、直線性、再現性が求められます。また、GMPアプリケーションに使用するためには、規制に準拠した技術で開発する必要があります。

ホワイトペーパー (5)

Investigating Synthetic Immune Recruitment by Proximity Inducing Molecules - White Paper

Investigating Synthetic Immune Recruitment by Proximity Inducing Molec...

このホワイトペーパーでは、二官能性の低分子CIRの標的結合および共有結合反応のカイネティクスのバリデートと特性評価をするOctetバイオレイヤー干渉法(BLI)アッセイの開発について説明しています。

リードのスクリーニングを加速するための親和性解析の効率化

今日の創薬パイプラインの中心は、抗体やその他のタンパク質治療薬です。タンパク質治療薬の開発の全体的プロセスは、ターゲットの選択と検証、初期候補(ヒット)を生み出すためのライブラリースクリーニング、リード化合物の選択ためのフォローアップ特性評価、リード化合物の最適化、臨床候補化合物の選択などです。

white paper cover

Writing Grant Proposals for Biomolecular Interactions Research

助成金の申請には苦労がつきものです。資金が必要な理由や方法がわかっていても、それをうまく伝えるのは至難の業とも言えます。このホワイトペーパーでは、機器の助成金申請を成功させたお客様から長年にわたって収集したヒントをご紹介しています。ダウンロードしてください。

Key Considerations for Automating Octet® Assays: Ligand Screening at Avitide

Automating Octet® Assays for Ligand Screening

医薬品の開発・製造は困難を極めています。ニューハンプシャー州レバノンを拠点とするAvitide社は、バイオ治療薬分子の製造に必要な高性能アフィニティ精製樹脂をオンデマンドで開発・供給しています。.

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics cover

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics

バイオレイヤー干渉法(BLI)は、バイオセンサーチップ上の固定化タンパク質層と内部基準層の2つの表面から反射される白色光の干渉パターンを分析する光学技術です。

バイオ医薬品の特性評価ツール

生体分子間相互作用のラベルフリー解析のための業界標準