ラボひょう量の洞察とラボでの作業に役立つ情報をご紹介します

ザルトリウスの新しいハイエンド天びん - Cubis®IIをご覧ください。

ザルトリウスのCubis® IIはユーザー独自のニーズやコンプライアンス要件に沿ってハードウェアとソフトウェアの構成をフルカスタマイズするため、信頼できるひょう量結果が必要な研究開発ラボや分析ラボの科学者にとって最高レベルの操作効率と成果を得られる高性能天びんシリーズです。

Cubis® II天びんのモジュールはすべて直感的に操作できるように設計されており、インテリジェントな診断システムによりさらに使いやすくなりました。診断システムは、測定中の人為的ミスの可能性を抑えながらさまざまなワークフローの再現度が高められることを保証します。

Cubis® II Pharma Compliant by Design cover

Cubis® II デザインによる薬局方への準拠

ザルトリウスのCubis IIは、データの正確性、判読性、同時性、原本性、帰属性(ALCOA)を求める米国FDAデータインテグリティ原則を順守するべく設計されています。

磁力 - ひょう量に影響する要素

磁力と電気は、古代から知られている自然現象です。1820年、デンマークの物理学者ハンス・クリスチャン・エルステッドは、電流を流したワイヤーにコンパスの針を近づけると、針が曲がることを発見しました。

不確実性の計測

Cubis II 電子天びんの計測値の不確実性を動的に表示するソフトウェア機能を追加しました。

ザルトリウス Cubis® II プレミアム天びんのアボット・インフォマティックス社製STARLIMS™への統合

LIMSへの機器の直接の統合は、手動での記録の必要性を減少させるために不可欠なタスクであり、エラーの可能性をなくし、オペレータの時間を節約し、データの冗長性を減らすことができます。

Weighing Applications in the Fields of Biopharma, Pharma, Biomedical Sciences and Chemical Engineering

ザルトリウス Cubis® プレミアム電子天びんによる化学工学分野でのひょう量アプリケーション

このガイドでは、査読付きのジャーナルに掲載されたバイオ医薬品、製薬、実験医学、化学工学の分野におけるさまざまなひょう量アプリケーションの概要を紹介しています。

Pharma Filling:バッグやフラスコへの液体の自動移送

Cubis® II ソフトウェアアプリケーション、Pharma Fillingは、注入プログラムに従ってペリスタポンプを制御し、液体を受け入れ容器に移送します。

タブレット(錠剤)チェック: Cubis® IIでの錠剤・カプセルのチェック

欧州薬局方によれば、25 mg 以上の活性物質を含む錠剤およびカプセル剤の投与単位の均一性をチェックする必要があります。1回の投与量に含まれる活性物質の量が均一であることは、過少投与や過剰投与を防ぐために重要です。

Cubis® IIによるDIN規格に準拠したピペットのチェック

DIN EN ISO 8655-2規格は、ピストン式ピペットなどの液体体積計を、定期的なインターバルを設けて少なくとも年に1回は確認しなければならないとしています。

Cubis®️ IIでのデータベースを用いた調・配合Qアプリ

これは、Qアプリの柔軟なテアーの公式(調・配合)と単一容器の公式(調・配合)の使用例の説明です。いずれのQアプリもレシピを作成し、共有データベースに保存する機能を持っています。これらのレシピは、レシピ名、すべてのコンポーネントの最小計量値、最大50個のコンポーネントで構成されています。各コンポーネン...

Cubis®️ IIによる標準調製

Cubis II 標準調製アプリ (QAPP001)は、ひょう量とサンプル調製の全プロセスを通じてガイドするスマートなサンプル管理アプリケーションです。このアプリは直感的に操作できるだけでなく、すべての計算と溶媒の調製が自動的に行われるため、安全性にも優れています。最も頻繁に使用される50種類以上の...

MYCAP CCX Processing thumbnail

アプリケーションのハイライト: Mycap®️ CCX Processing with Cubis®️ II

Cubis II ソフトウェアアプリケーション、マイキャップCCX は、ペリスタポンプを用いて、マイキャップ三角フラスコ間の培地や接種材料の移送を行います。 ポンププロセスでは、培地または接種材料がドナーフラスコからレシピエントのフラスコに移され、その移送量が重量測定されます。 マイキャップCCXシ...

Fogging Test thumbnail

アプリケーションハイライト:Cubis®️ IIを使用したフォギング試験

フォギング試験の目的は、自動車の内装に使用される材料のメーカーと、その製品を使用する企業が、SVOCを低減してアウトガスする製品を特定し、開発することの支援です。DIN EN ISO 75201に記載されているフォギング試験の手順は、自動車の内装のアウトガスをタイムリーに、測定可能かつ繰り返し性のあ...

Cubis® II Lost on Drying Application Highlight cover

Loss on Drying

Loss on Dryingは、錠剤、カプセル、またはかさばる素材に含まれる揮発性物質の量を測定するためのバックウェイイングアプリケーションです。処理前と処理後にサンプルの重量を測定し、その重量差を算出します。US Pharmacopoeia Chapter 731(米国薬局方チャプター731)によ...

Cubis®️ II (キュービスII ) 天びん バイアル瓶・フラスコ用サンプルホルダー

Cubis II バイアル瓶/フラスコ用ホルダーは、エルゴノミクスに基づいて設計されたひょう量皿で、コニカルチューブや容器、丸底フラスコへの直接ひょう量を可能にし、サンプルと溶液の調製プロセスを大幅に簡素化します。Cubis II バイアル瓶/フラスコ用ホルダーを使用することで、一般的な使い勝手が向...

セーフロックチューブホルダー

Cubis II (キュービス)マイクロチューブ用サンプルホルダーは特別に設計されたひょう量皿です。サンプルを移し替える際に発生するサンプル損失のリスクをなくすことを目的とし、エルゴノミックデザインによるマイクロチューブや同様のチューブへのサンプルの直接ひょう量が簡単にできます。特定のひょう量作業で...

抗体医薬品へのCubis® II の活用

抗体は、化学的・物理的不安定性による、不安定性の問題を抱えています。酸化、ジスルフィド結合形成、糖化、脱アミドは最も頻繁に起こる化学的不安定性であり、ペルオキシダーゼ、光、金属などの酸化剤やメイラード反応による糖によって引き起こされます。

Average Weight Control of Prepackaged Goods and Drugs Application High...

For more than 150 years, Sartorius has provided high-quality weighing technology for laboratory and production environments.

Filterability Testing of Wine with Software Application

Checkweighing of Products by Average Weight Control and of Pharmaceutical Drugs by Uniformity of Dosage Units

Cubis® II高分解能天びんで最適なひょう量性能を実現する方法

R&Dまたは分析ラボの科学者は、最高級に信頼性の高いラボのひょう量結果を必要としています。ザルトリウスのCubis IIプラットフォームは、お客様の期待に最高レベルで応えるために、ラボ用ひょう量のハードウェアとソフトウェアの両方で完全に構成可能な高性能ポートフォリオを提供します。

Application Article: Win-win Collaboration Delivers Pharma Efficiencie...

With time a precious commodity and ever-increasing regulatory scrutiny, pharmaceutical laboratories are always on the lookout for simple solutions to...

静電気が分析ひょう量に及ぼす影響

分析ひょう量中に静電気を除去するためのさまざまなオプションの1つに、簡単で低コストの対策品があります。しかし、現在、計量上および実用上の制約のために、これらの方法の多くは、使用することが困難で時間がかかり、広く適用できるものではありません。一方で、特に天びんに直接統合されている場合には、パワフルさと...

Charge Neutralizing Technology Ensures Accurate Weighing

Electrostatic charges pose challenges for analytical weighing. In addition to producing inaccurate absolute weights, they contribute to drift and poor...

Application Article: Cubis® II | Application Article OMNIS

In this article, we speak with Björn Christensen, Head of Product Group Software/Workflow/Platform at Metrohm AG, to learn how his team set out to cre...

21 CFR Part 11コンプライアンス・チェックリスト

The Cubis®️ II balance, with pharma package, contains all the technical controls to support compliance with common regulations. Full compliance can be...

データインテグリティと最新ラボにおける次世代レベルの接続性

The digital transformation of laboratories brings many advantages but also new challenges for the laboratory staff. Ensuring the integrity of data and the seamless integration of laboratory instrument...

ウェビナーを観る
A simplified illustration showing a balance configuration using the Cubis® II Configurator

Cubis II メトローム・ウェビナー

今回のメトローム×ザルトリウスのウェビナーでは、滴定の正確度と精度に影響を与える要因、ひょう量における基礎知識、滴定装置と天びんのシステム統合についてご紹介します。

ウェビナーを観る

NEW: Cubis® II チュートリアルとアプリケーションビデオ

ビデオを観る