コンパクトで革新的な超純水製造システム

分析を成功させる基礎

ザルトリウスのArium® ラボ用超純水製造システムは、アプリケーションに応じた刺激的なデザインを採用しています。これにより、ワークフローのより速く、より信頼性の高い実行が可能になり、長期的にコスト効率の高い操作を確保しつつ、日々のラボ作業を簡素化します。

すべての装置は、クライアントのご要望に合わせて柔軟に対応し、クライアントのラボ環境に完全に統合することができます。


Arium® 超純水製造システムを購入する

超純水システム - Type 1

クロマトグラフィーや質量分析など、さまざまなアプリケーションで使用されるType 1の超純水を製造するための、幅広いモジュール設計のシステムです。

純水システム

EDI技術と組み合わせたBagtanksにより、バッファーと培地の準備のために高品質のType 2の純水を製造します。

RO(逆浸透膜)水製造システム - Type 3

標準的なラボでの使用に適したType 3の純水を最大24 L/hrの速度で使用可能

超純水装置製品カテゴリー

さらなるフレキシビリティ

Arium®システムのさまざまなモジュールは、ラボ内のすべての作業に最適なソリューションを提供します。ディスプレイは目の高さに配置されています。必要な場所に正確にディスペンサーを設置することができます。与えられたスペースに応じて、ラボ内のあらゆる場所にシステムを組み込むことができます。

フレキシビリティ

Arium® システムのさまざまなモジュールを選択することで、ラボに必要なシステムを構築できます。高感度の分析目的やライフサイエンス研究のために、追加の精製ステップを実装することができます。

作業ベンチ上にシステムを設置したり、あるいはラボのスペースを節約するために、ベンチの下に設置したり、壁に取り付けることができます。システムをBagtankやリモートディスペンサー(スマートステーション)と組み合わせることで、フレキシビリティを高め、ラボ内での使用場所を増やすことができます。

品質

低い検出限界と高感度の分析装置には、常に高品質のラボグレードの水が必要です。 Arium® ラボグレード超純水製造システムは、重要なアプリケーションや分析アプリケーションに信頼できる結果を提供します。最高の品質要件を満たしているため、再現性の高い結果を得ることができます。

革新的技術

ザルトリウス のAriumシステムは、優れたユーザー体験を得るために、ディスプレイ、iJust とBagtankなど、さまざまな革新的技術を使用しています。

ディスプレイの使用は簡単です。手袋の有無を問いません。クリアで大きな画面で、データが常に見えるようになっています。

iiJustシステムは、供給水の品質に基づいて、廃水と製品水の比率を調整し、廃水部分を最小限にします。

ザルトリウスArium Bagtank システムは、長期間にわたって一貫した水質の維持を可能にし、それにより長期的で再現性のある結果を提供します。Bagtankと一緒に使用される Arium Bagは交換可能なので、化学薬品による大掛かりな洗浄作業は不要です。

サービス

ザルトリウスの経験豊富なエンジニアが設置を行えば、初日からシステムが完璧に動作することは確実です。また、設置と同時に適格性評価(IQ/OQ)を行い、規制要件を満たしているか否かをご確認ください。Arium®システムが意図通りに動作し、ダウンタイムや誤動作を減らすための予防メンテナンスと共に保守メンテナンスのためのサービス契約を締結します。

超純水製造システムの特徴

アプリケーションに応じて、必要となる水の品質や純度が異なるため、必ずアプリケーションに適した水を選んで下さい。低品質のものを選ぶとサンプルや実験に支障をきたしたり、逆に高品質のものを選ぶと無駄にコストがかかったりします。常に品質を監視できる、安定した信頼性の高い水を生成する超純水製造システムを選択すれば、安心して使用可能で、通常はペットボトルの水を使用するより低コストです。

Sample Preparation banner
品質管理のためのサンプル調製

すべての医薬品メーカーは、自社の製品が、生産が安定しており、安全で、強力で、純粋であることを証明しなければなりません。 

より精度の高い分析のためのHPLCサンプル調製の最適化

よりクリーンなサンプルは、ザルトリウスの超純水技術によって、よりクリーンな結果をもたらします。

icon-info

専門家に問い合わせる

超純水製造システムについてサポートが必要ですか?詳細な情報が必要ならば、ザルトリウスのチームがすぐご連絡いたします。

専門家に問い合わせる

超純水製造装置用アプリケーション

超純水装置の関連資料

超純水製造装置の資料を見る

よくあるお問い合わせ

一般的な分析、重要な分析、ライフサイエンス分野の分析をラボで行っている場合、不純物が分析結果に影響を与える可能性があります。例えば、水に含まれるイオンが試薬との干渉を引き起こしたり、有機物がクロマトグラフィーの図にゴーストピークを発生させたりすることがあります。 信頼性の高い安定した結果を得るためには、アプリケーションに応じて最適化された純水を使用することが重要です。

規格は、特定のアプリケーションや業界で必要とされる品質の方向性を示すものです。業界やアプリケーションによっては、異なる規格を標準としている場合があります。ご自身のアプリケーションや業界にて特定の規格に従う必要があるか否かをご確認ください。例えば、ASTMインターナショナル(ASTM)、国際標準化機構(ISO)、臨床・検査標準協会(CLSI-CLRW)、国際薬局方(USP、EP、JPを含む)などです。

ラボでのアプリケーションに応じて、異なるラボグレードの水の品質と純度が必要となります。水道水は通常、あまりにも安定しておらず、無機物、有機物、微粒子などを含んでいるため、信頼して研究所やラボで使用することはできません。 ラボの水は、質と純度によって分類されます。ラボの水を分類する最も一般的な規格はASTM規格で、水をタイプ1の水(超純水)、タイプ2の水(純水、DI、または一般的なラボの水)、タイプ3の水(一次水またはRO水)に分類しています。それぞれのタイプは異なるアプリケーションに適しており、研究や生産において最高で安定した結果を得るために、適宜使用する必要があります。

水には、必要とされる品質や純度に応じてさまざまな種類があります。水の純度は、一般的な規格(ASTM、ISOなど)に従って、純度の高いものから順に、タイプ1(超純水)、タイプ2(純水、DI水、一般実験用水)、タイプ3(一次水、RO水)に分類されます。薬局方では、水は精製水と注射用水(WFI)に分類されています。それぞれのタイプは異なるアプリケーションに適しており、研究や生産において最高で安定した結果を得るためには、適宜使用する必要があります。

ラボでのアプリケーションは、ラボ用水を語るとき、給水、一般、分析、ライフサイエンスのアプリケーションの3つの異なるカテゴリーに分けることができます。給水アプリケーション(食器洗浄機、オートクレーブ、タイプ1の超純水製造システムなど)には、タイプ3の水を使用することができます。サンプル、培地、バッファーの調製や感度の低い分析法など、やや重要な一般的なアプリケーションには、タイプ2の水を使用してください。また、タイプ2の水は、オートクレーブの給水、洗浄、タイプ1の水システムへの供給などにも使用できます。最も重要なアプリケーションには、タイプ1の水を使用する必要があります。また、分析作業(HPLCやICPなどの感度の高い分析法)を行う場合は、超純水システムにUVライトを搭載する必要があります。 

どのような水質が求められるかによって、さまざまな技術を使用したり、組み合わせたりすることが可能です。タイプ3の場合、一般的には逆浸透膜(RO)による浄化が用いられます。タイプ2では、ROとイオン交換技術の組み合わせが可能です。タイプ1は主に、すでに調製された水(タイプ3または2のいずれか)のイオン交換をベースとしてます。さらに、これらすべてのプロセスは、活性炭、限外ろ過、UVランプなどの追加コンポーネントでさらに最適化することができます。どのような付加的なステップを踏むかは、水が使用されるアプリケーションによって異なります。大きな傾向としては、タイプ3やタイプ2の水は機器への供給やノンクリティカルな溶液の調製に使用し、タイプ1の水は分析やライフサイエンスのアプリケーションのようなあらゆる重要アプリケーションに使用します。

高い水質と純度、システムの材料や消耗品の品質を確保するために、定期的な点検をお勧めします。そのためには、可能な限りメーカーとサービス契約を結ぶことをお勧めします。ユーザー自身でもある程度のメンテナンスは可能ではあります。しかし、高品質の水を失ったり、システムを損傷したりするリスクを回避し、ダウンタイムを減らしてエラーのない操作を実現するために、資格を持ったサービス技術者によるメンテナンスをお勧めします。消耗品は通常、ユーザー自身で交換できます。

給水の水質や1日の使用量によって、消耗品の交換時期は異なります。また、消耗品やシステムに使用されている材料は、時間の経過とともに疲労や特性の低下が見られます。その結果、ラボの水質に影響を与える可能性があります。そのため、定期的にシステムのメンテナンスを行い、推奨されたインターバルで消耗品を交換することで、高品質で純度の高い水を確保することを強くお勧めします。

一部の産業では、ディスペンスされた水の品質を確認できることが重要であり、品質データを保存する際にはさまざまなオプションがあります。 水質データを保存する必要がある場合は、システムにこの機能があるか否かをご確認ください。システムによって、電子的に保存する方法(USBまたはSDカードに保存)と、ハードコピーとして印刷する方法があります。プリンターを使用することで、データの操作や改ざんが不可能になります。

すべてのラボでは、サンプリング、希釈、ブランク、バッファーの調製、培地の調製のほか、さまざまな機器(食器洗浄機やオートクレーブなど)への給水のために水が必要です。水は、購入したペットボトルの水か、純水製造システムから供給されます。ラボに純水製造システムがあれば、常にオンデマンドで新鮮な水を得ることができるので、保管中に水が汚染されるリスクはなく、常に水質を把握することが可能です。純水製造システムが必要か否かは、必要な水の量と種類によって決まります。1日の水の消費量が非常に少ない(5L/日以下)場合は、浄水システムを導入する価値はないかもしれませんが、特定の用途や状況に常に依存しています。しかし、一般的には、ボトルウォーターの継続的な支出は、純水製造システムに投資する場合のトータルコストよりも、長期的には高いコストとなります。

T純水製造装置を購入するにあたっては、いくつかの点を考慮に入れる必要があります。まず、どのアプリケーションで水が必要なのかを考え、それによって必要な水を決定します。また、1日、あるいは1時間にどれくらいの水が必要かを考える必要があります。1日の消費量によって、必要なシステムの大きさが決まります。さらに、ラボのスペースについても考慮が必要です:純水製造システムをベンチの上に置くのか、壁に設置するのか、あるいはベンチの下に置くのか?給水源もまた、どのような構成が必要かを決定する上で、考慮すべき重要な点です。コストと予算も重要で、水システムだけでなく、継続的なメンテナンスやランニングコストも重要です。モニタリングやトレーサビリティーが重要な場合は、品質パラメータや使用データを記録するシステムが必要になる可能性があります。

集中型システムを使用すると、建物全体に水を供給することになります。しかし、集中型システムでは、タイプ1の水の値や品質をコントロールすることは困難であるため、どちらにしても使用地点にタイプ1の純水製造システムを設置することをお勧めします。分散型純水製造システムでは、水の品質を管理することができ、使用しているラボの水の管理と信頼性を高めることができます。

はい、できます。  それぞれの設置方法は微妙に異なるため、ザルトリウスのアプリケーションおよびサービスチームが、ラボ用家具へのウォーターシステムの統合を計画し、実現するお手伝いをさせていただきます。

はい、できます。しかし、粒子などによる汚染のリスクを最小限にするために、可能であれば、システムとディスペンサー装置を分離することを考えるべきです。つまり、製造ユニットを別の部屋に設置し、クリーンルーム内に設置されるディスペンサーユニットと接続するのです。ただし、設置にあたっては、現地の状況に合わせてすべてを調整する必要があるため、サービス技術者と一緒に行う必要があります。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。