Soluciones de recolección de células de Sartorius

Sartoclear Dynamics® Lab: práctica recolección de cultivos de células de mamíferos

Los kits de laboratorio Sartoclear Dynamics® están diseñados para la recolección rápida de volúmenes de cultivos celulares de 15 ml a 1000 ml en el laboratorio, lo que permite realizar la clarificación y la filtración estéril en un solo paso. Estos kits simplifican el proceso al eliminar por completo el paso de centrifugado, que de otro modo sería necesario para la clarificación. Como resultado, se pueden clarificar y esterilizar eficientemente hasta 1000 ml de cultivos celulares en minutos, rápida y fácilmente.


Portafolio de productos

Kits de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics®

Sartoclear Dynamics Lab aclara cultivos de células de mamíferos de alta densidad más rápido y más eficientemente que otros procesos.

Mira este video comparativo.

Kits Sartoclear Dynamics® Lab V

Clarificación y filtración estéril de hasta 1 l de cultivo de células de mamífero que combina un filtro auxiliar para la clarificación y una unidad de filtración al vacío para la filtración estéril.

  • Bolsas esterilizadas de filtro auxiliar y unidades de filtración al vacío.
  • 14 kits para cubrir un rango de volúmenes de muestra de hasta 1,000 ml con densidades de células de hasta 20 x 106 células / ml

Sartolab® Multistation para la filtración manos libres de pequeños volúmenes

Para la filtración simultánea de hasta 6 x 50 ml de muestras sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades de filtro que requiere mucho tiempo.

  • Filtración libres de manos
  • Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Kit Sartoclear Dynamics® Lab P15

El práctico kit listo para usar combina una jeringa de 20 ml precargada con una ayuda de filtro para aclarar con un filtro de polietersulfona de 0.2 um para filtración estéril.

  • Un kit de filtración diseñado para todas las densidades celulares.

Sartoclear Dynamics® Lab y Multiestación en acción

Testimonio de LifeArc

El equipo de LifeArc, una organización benéfica de investigación médica con sede en el Reino Unido, está utilizando Sartoclear Dynamics®️ Lab y Sartolab®️ Multistation para aclarar los medios de cultivo celular de alta densidad en minutos, creando un flujo de trabajo que es más eficiente y productivo.


"Procesar el fluido de cultivo de células de mamíferos puede ser particularmente desafiante, ya que en el laboratorio a menudo nos impulsa la necesidad de realizar esta tarea rápidamente con una pérdida mínima en la cantidad de fluido de cultivo celular obtenido. La filtración al vacío estándar no siempre es la solución ideal debido a a las limitaciones en la sofisticación del equipo en sí. A menudo requiere supervisión adicional y puede llevar bastante tiempo realizarlo, particularmente cuando hay varias muestras involucradas.

La Multiestación ha ayudado significativamente a nuestro laboratorio. Además de la capacidad de seis muestras, el diseño multipuerto controlado de forma independiente ha brindado a los operadores la flexibilidad de realizar tareas adicionales en paralelo, lo que brinda una mayor eficiencia general en el laboratorio con una recolección mejorada del fluido de cultivo celular ".

- Richard Brown, BSc, científico de LifeArc

Testimonial

Sirion Biotech GmbH

El equipo de Sirion Biotech GmbH, un fabricante líder de vectores virales con sede en Alemania, está utilizando Sartoclear Dynamics®️ Lab and Multistation para lograr la clarificación en minutos mientras filtra simultáneamente hasta 6 L, acelerando significativamente sus procesos aguas arriba.


"As a leading viral-vector manufacturer, we strive to produce the highest quality rAAVs in the shortest possible time. Isolating rAAVs from crude cell-lysates typically requires centrifugation and/or PEG precipitation – steps which are time consuming, labor intensive and generate a lot of plastic waste. The single-use Sartoclear Dynamics® Lab Filter kits has enabled us to streamline our upstream processes. The crude-lysates are directly filtered over Sartoclear Dynamics® Lab Filter kits. Clarification is achieved within a few minutes and the Multistation set-up allows us to simultaneously filter up to 6 L. The rAAV-recoveries using Sartoclear Dynamics® Lab products are remarkably high, surpassing what we obtain using in-depth filtration. Moreover, lysates clarified using Sartoclear Dynamics® Lab are instantly ready for our downstream processes including affinity capture by FPLC. Sartoclear Dynamics® Lab, along with the Multistation, have greatly improved our workflow."


- Kimchi Strasser, PhD., Team Lead for Process Development at Sirion Biotech GmbH (a Perkin Elmer company)

Recursos de recolección de células

Recursos de recolección de células

Notas de Aplicación

Cover image of Clarification of Large-Volume Bacterial Cultures App Note
Application Note

Centrifuge-Free Clarification of Large-Volume Bacterial Cultures

Sartoclear Dynamics®️ Lab protocol for the production of large volumes of cell-free bacterial isolates without centrifugation

Application Note

Reducing Sample Preparation Time from Sf9 Insect Cultures

In this study, the Sartoclear Dynamics® Lab V500 Kit was tested as a novel method for the clarification of cell culture media prior to purification of...

Application Note

Mammalian Suspension Cultures App Note

This study evaluates a novel method for lab-scale clarification of mammalian cell culture supernatants. 

Application Note

Mammalian Cell Cultures to Pure Proteins

The novel Sartoclear Dynamics® Lab V Kit was evaluated for the removal of transiently IgG expressing mammalian MEXi-293E (HEK293) cells from cell...

Application Note

Rapid Mammalian Cell Harvest without Centrifugation

In this study, we describe our tests of Sartoclear Dynamics® Lab V, a novel system for rapid clarification of cell culture media without the need...

Application Note

Centrifuge Free Clarification of Antibodies

Clarification of 50 mL suspension adapted HEK-293-6E cells, transiently expressing human IgG4 by comparing a conventional harvest method and the Sarto...

Application Note

Lab-Scale Harvest and Clarification of Lentiviral Vectors

In this study, the use of Sartoclear Dynamics® Lab V50 comprising the diatomaceous earth filter aid was evaluated for clarification of lentiviral vect...

Application Note

Lab-Scale Harvest and Clarification Using Vacuum Filtration Units

In this study, Sartolab® RF50 and Sartoclear Dynamics® Lab V50 were evaluated for clarification of lentiviral vectors produced by transient transfecti...

Recursos del producto

Brochure: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 2.4 MB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información