Vacunas de mRNA

La pandemia de COVID-19 ejerció una presión sin precedentes sobre los desarrolladores de medicamentos. Una vacuna eficaz y segura suele tardar más de una década en crearse y validar, pero el impacto global y la propagación de COVID-19 aceleraron la producción de las primeras vacunas, que se lanzaron menos de un año después del brote inicial de la enfermedad.

La pandemia de COVID-19 ejerció una presión sin precedentes sobre los desarrolladores de medicamentos. Una vacuna eficaz y segura suele tardar más de una década en crearse y validar, pero el impacto global y la propagación de COVID-19 aceleraron la producción de las primeras vacunas, que se lanzaron menos de un año después del brote inicial de la enfermedad.

Descubra más sobre la producción de vacunas de ARNm a continuación.


icon-webcast

Plataforma de vacunas de ARNm

Visualizar la producción de vacunas de ARNm

Explore más
icon-light-bulb-on

Preguntas frecuentes

Your questions answered

Explore más
icon-process

Pasos de producción

De E. coli a una molécula de ARNm encapsulada

Explore más

Plataforma de vacunas de ARNm

Vea cómo se fabrican las vacunas de ARNm y descubra por qué las terapias de ARNm pueden cambiar las reglas del juego.


Contacte a un especialista en vacunas

Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes sobre las vacunas de ARNm

¿Qué son las vacunas de ARNm?

mRNA vaccines are a promising modality of the vaccine industry. They are non-infectious, non-integrating, and cell-free, offering both rapid and readily scalable production with high productivity.

mRNA vaccines are a true platform: the same process can be used to produce mRNA vaccines against different indications. The appeal of the speed, flexibility, and safety profile of mRNA vaccines are undeniable. However, mRNA therapies are a new technology, the platform is evolving, and process parameters are rapidly changing.

¿Cómo funcionan las vacunas de ARNm?

Las vacunas convencionales normalmente contienen pequeñas cantidades de virus inactivados o proteínas virales aisladas (antígenos). Cuando se administran al cuerpo, provocan una respuesta inmunitaria. Dado que el sistema inmunológico ha estado expuesto al patógeno, puede responder mucho más rápida y eficazmente si se encuentra con el agente infeccioso en el futuro.

Las vacunas de ARNm se basan en principios similares, pero en lugar de proteínas virales, los ARNm que contienen las instrucciones para producir antígenos virales se administran dentro del cuerpo. Esto hace que las células del cuerpo creen el antígeno, que de manera similar activa el sistema inmunológico.

¿Cómo han contribuido las vacunas de ARNm a la respuesta pandémica?

Las terapias de ARNm han ganado visibilidad durante la crisis de COVID-19, ya que la tecnología llevó las vacunas al mercado a una velocidad extraordinaria.

Las plataformas de vacunas de ARNm tienen el beneficio adicional de flexibilidad y pueden modificarse rápidamente en respuesta a la evolución o los brotes de virus.

¿Cuál es el potencial futuro de la terapéutica de ARNm?

Es probable que las vacunas COVID-19 sean solo el comienzo de la revolución del ARNm. Las vacunas de ARNm también tienen el potencial de proteger contra enfermedades como el VIH y el Zika.

Las terapias de ARNm también podrían ser prometedoras en otras áreas clínicas, incluido el tratamiento del cáncer y trastornos genéticos raros.

Nuestros expertos en vacunas Amélie Boulais y Piergiuseppe Nestola comparten sus pensamientos sobre los desafíos y las direcciones futuras de los programas mundiales de vacunación.

What Is It Going to Take to End the Pandemic?

What Are the Barriers of Global Vaccination?

How Can the Industry Enhance Future Pandemic Preparedness?

Can Biopharma Adapt and Evolve to Move Faster With Other Modalities?

Producción de vacunas de ARNm

Descubra cómo la cartera de productos de Sartorius respalda el progreso en el campo de las terapias de ARNm, incluida la fabricación de una nueva generación de vacunas.

Descubra la producción de ARNm

icon-webcast

mRNA Production and Purification in the Aftermath of Pandemic

This webinar features an exclusive panel discussion where the speakers lay out their vision for truly optimized next-gen mRNA processes.

Watch Webinar Online
icon-webcast

Integrated Production Process of Highly Purified mRNA

Learn how a new, optimized purification approach for mRNA provides higher yields and lower costs

Watch Webinar Online

Recursos 

White Paper

Can mRNA Disrupt The Biopharma Industry?

PDF | 128.3 KB

Póngase en contacto con especialistas en vacunas