Plataformas de desarrollo de vacunas

Las estrategias para la fabricación de vacunas han evolucionado en las últimas dos décadas. Las metodologías emergentes, como la producción recombinante, complementan las técnicas más tradicionales. Los métodos tradicionales, como la producción de vacunas inactivadas o vivas atenuadas, han demostrado su eficacia para varias enfermedades, pero pueden ser limitantes para otras. Las estrategias recombinantes han desbloqueado el potencial de desarrollar vacunas para indicaciones no satisfechas. En la actualidad, hay varias plataformas diferentes disponibles para los desarrolladores de vacunas:

  • Una plataforma bien probada como las vacunas inactivadas y vivas atenuadas
  • Vacunas de proteínas recombinantes, o vacunas de subunidades recombinantes, que permiten la producción de un antígeno.
  • Vacunas de vectores virales y vacunas de ácido nucleico, incluidos plásmidos de ARNm y ADN, que permiten el transporte de una secuencia genética en el cuerpo del paciente para la producción in vivo del antígeno.

Como socio de la industria de las vacunas, en Sartorius estamos comprometidos a proporcionar soluciones para el desarrollo de vacunas utilizando estas plataformas.

Vacunas virales

Las vacunas virales incluyen vacunas virales inactivadas y vacunas virales atenuadas. Ambos se basan en un enfoque tradicional, es decir; el virus que causa la enfermedad se identifica, se produce en un biorreactor y se purifica. Este tipo de estrategia se ha utilizado para muchas enfermedades con éxito, y la mayoría de las vacunas actuales contra las enfermedades virales utilizan esta estrategia.

En Sartorius, entendemos las necesidades de los desarrolladores y productores de vacunas que trabajan con vacunas virales y hemos desarrollado una caja de herramientas dedicada de soluciones para afrontar los desafíos de la producción de vacunas virales.

Saber más

Vacunas vectoriales virales

Las vacunas basadas en vectores virales constituyen una parte prometedora de la línea biofarmacéutica que abordan muchas indicaciones no satisfechas. Para aprovechar todo el potencial del desarrollo de vacunas basadas en vectores virales, muchos desarrolladores de vacunas buscan tecnologías innovadoras para respaldar procesos más productivos, intensificados y flexibles.

Le invitamos a descubrir la caja de herramientas de Sartorius de tecnologías dedicadas a la producción y purificación de vectores virales. A medida que explora nuestras descripciones generales de procesos genéricos para vectores envueltos, vectores no envueltos y vectores de uso común, puede hacer clic en cada paso para revelar los desafíos que enfrentan los fabricantes cuando trabajan con vacunas basadas en vectores virales.

Saber más

Vacunas de ARNm y ADNp

Las vacunas de ácido nucleico tienen el potencial de alterar la industria de las vacunas. Estas vacunas consisten en un ADN plasmídico o una molécula de ARN mensajero que codifica un antígeno específico de la enfermedad que se traduce en una proteína una vez que se inyecta a un paciente.

Ambos procesos son simples, rentables y rápidos de desarrollar y producir en comparación con los procesos de vacunas tradicionales. Sin embargo, las vacunas de ARNm son procesos libres de células, son relativamente nuevos, y esto requiere de soluciones adaptadas a las necesidades de esta plataforma.

Lo invitamos a descubrir la gama de soluciones de Sartorius en cada paso de la producción de ARNm y ADNp.

Saber más

Vacunas de proteínas recombinantes

Las vacunas de proteínas recombinantes, también llamadas subunidades recombinantes, consisten en antígenos virales o bacterianos producidos mediante tecnología de ADN recombinante. Este tipo de vacuna no requiere la producción de todo el patógeno y, por lo tanto, se considera segura y está bien establecida en la industria.

El desafío de apoyar la fabricación de vacunas de proteínas recombinantes se basa en la diversidad de sistemas de expresión que se pueden usar: bacterias, levaduras, células de insectos, células de mamíferos o incluso plantas. El antígeno puede ser una proteína simple o una estructura más compleja, como una partícula similar a un virus o una nanopartícula.

Saber más

Póngase en contacto con especialistas en vacunas

Descubra más plataformas de Sartorius para biomanufactura

Herramientas escalables de Single-Use para su plataforma de procesos m...

Medicina Regenerativa 

Conectar Upstream para una biofabricación intensificada