Sobre SimApis

Um SimApi é uma interface de software entre o software Umetrics Suite e uma fonte de dados. O objetivo principal de um SimApi é fornecer dados para SIMCA®-online ou SIMCA®.

A Sartorius Stedim Data Analytics desenvolve SimApis para muitas fontes de dados diferentes, como historiadores de processos e bancos de dados de uso geral. Existem também SimApis oferecidos por parceiros e outras empresas.

Saiba mais como o SimApi é usado no SIMCA® e SIMCA®-online

Guia SimApi

ara saber como planejar uma implantação SimApi, instale um SimApi no SIMCA® ou SIMCA®-online e como solucionar o problema, baixe o Guia SimApi 

Obtenção do SimApis

Esta página lista o SimApis disponível, fornece guias do usuário e links para download e explica os recursos do SimApis. Consulte a matriz de recursos abaixo para saber mais sobre a funcionalidade SimApi e também as limitações de funcionalidade de alguns SimApis. Use os links de download abaixo para obter o SimApis gratuitamente. Obtendo o SimApis

O Sartorius Stedim Data Analytics Batch Table Wrapper SimApi pode ser usado para gerar um nó de lote a partir de dados de processo em um sistema onde as informações de lote não estão disponíveis de outra forma. Isso torna possível executar projetos em lote no SIMCA®-online. O Batch Table Wrapper também pode criar identificadores de lote exclusivos para SIMCA®-online, modificando dados de um nó de lote existente.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

Anteriormente, o BIOPat Spectro SimApi. Contate vendas OEM

O Sartorius Stedim Data Analytics CSV SimApi lê os dados mais recentes de arquivos de texto com valores separados por vírgula (CSV).

Este SimApi não está disponível para compra. Entre em contato com a Sartorius Stedim Data Analytics diretamente para obtê-lo.

O Sartorius Stedim Data Analytics Discoverant SimApi se conecta a uma fonte de dados Accelrys Discoverant.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Stedim Data Analytics IP21 SimApi se conecta a uma fonte de dados AspenTech InfoPlus.21. Suporta dados de processo atuais e históricos. Veja também o IP21 Batch SimApi.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Stedim Data Analytics IP21 Batch SimApi se conecta a uma fonte de dados AspenTech InfoPlus.21. Suporta contextos e dados em lote. Veja também o IP21 SimApi.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O JUNE SimApi se conecta a um sistema VIDEC JUNE5 para obter dados atuais e históricos.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Stedim Data Analytics MFCS Access SimApi se conecta a um sistema Sartorius BioPAT MFCS / win 3.1 para obter dados de processo e lotes nas unidades de processo do sistema MFCS.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Stedim Data Analytics DA SimApi se conecta a uma fonte de dados usando o padrão da indústria OPC DA.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Data Analytics HDA SimApi se conecta a uma fonte de dados usando o OPC HDA padrão da indústria.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O OPC UA SimApi se conecta a um servidor OPC UA (Arquitetura Unificada).

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Sartorius Data Analytics ODBC SimApi se conecta a um banco de dados SQL com dados de processo. O esquema de banco de dados necessário é descrito no guia do usuário.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

A interface OSIsoft PI se conecta a um OSIsoft PI Server, especificamente o PI Data Archive. A interface pode se conectar ao PI Batch Database e ao PI Asset Framework (AF). Leia mais no OSIsoft Partner Solutions Showcase.

Essa interface é oferecida pela OSIsoft que em sua terminologia se refere a ela como a interface PI para SIMCA®-online ou SimBatchOL, com número de peça PI-IN-SIM-BO-NT.

Baixe a documentação e veja as últimas notícias técnicas na OSIsoft (é necessário registro). Os kits de instalação para a interface devem ser obtidos entrando em contato com a OSIsoft.

30/09/2017: a OSIsoft continuará oferecendo suporte a essa interface, mas deixará de vendê-la. Os clientes devem usar o Sartorius Stedim Data Analytics PI AF SimApi (veja acima)

O PI AF SimApi do Sartorius Stedim Data Analytics se conecta a um OSIsoft PI Server, especificamente o PI Data Archive e o PI AF (Asset Framework) Server.

Este SimApi é desenvolvido e totalmente suportado pelo Sartorius Stedim Data Analytics, ao contrário do OSIsoft PI SimApi descrito na próxima seção.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

O Siemens SIPAT SimApi se conecta a uma fonte de dados SIPAT da Siemens.
Este SimApi é fornecido pela Siemens, entre em contato com a Siemens para mais detalhes.

O Optimal SynTQ SimApi se conecta a um sistema SynTQ e permite a extração de dados de um banco de dados SynTQ. O SimApi permite que dados históricos sejam recuperados para análise e também permite que dados atuais sejam obtidos de uma orquestração em execução. Não é possível gravar dados no banco de dados SynTQ.

O SynTQ SimApi está disponível diretamente na Optimal. Entre em contato com a Optimal para mais detalhes

  • Guia de usuario

O Sartorius Stedim Data Analytics Wonderware Historian SimApi se conecta a uma fonte de dados Wonderware Historian.

  • Guia de usuario
  • Download SimApi

Matriz de recursos

Nem todas as fontes de dados são iguais. Um SimApi não precisa implementar todas as funções na especificação. Por essas razões, diferentes SimApis oferecem diferentes funcionalidades. A matriz a seguir lista o SimApis disponível e seus recursos.

A tabela abaixo da matriz explica os recursos. Observe que a tabela possui colunas separadas para mostrar quais recursos estão disponíveis no SIMCA®-online e SIMCA® respectivamente.


Feature  

Purpose

SIMCA®-online usage

SIMCA® usage

Current data

Read the most current value from the data source.

Real-time normal execution

Historical data

Read historical data from the data source.

Catch-up and repredict of past data, create projects using File > New

Database Import Wizard to import process data for model creation.

Discrete data

Read laboratory/IPC data from the data source. Discrete data can be used for batch configurations when data needs to be re-read during the batch evolution. Many observations per batch.

For batch projects with phases configured for discrete data retrieval. 

Batch data

Read batch conditions and final quality attributes (or other MES type data). One observation per batch

Batch conditions or local centering.

Database Import Wizard to read batch conditions for batch level model creation.

Batch node

Specify the start time and the end time (empty for an active batch) for a specific batch. Enumerate all batches that existed in a time range.

Required for execution of batch configurations.

Database Import Wizard to select batches to import.

Write back - continuous data

Write discrete data, such as predictions, back to the data source

Write back for batch configurations for the batch evolution level or for continuous configurations

Write back - discrete

Write discrete data, such as predictions, back to the data source.

Write back for batch configurations at the batch evolution level for phases configured for discrete data retrieval

Write back - batch data

Write back batch level data, such as predictions or final quality attributes, to the data source.

Write back for batch configuration at the batch level

Node hierarchy

The SimApi supports a hierarchy of nodes, similarly to a file system. Each node can contain tags and other nodes. The hierarchy makes is easier to manage a large number of nodes and tags.

Supported in all places where tags are used.

Array tag expansion

An array tag stores multiple values. The SimApi expands the array tag to many individual tags, one for each value in the array.

Supported where tags are used for continuous data.

Multiple data sources

The SimApi can connect to more than a single data source, or supports multiple instances of itself with individual settings and log files for each instance.

Connect to several different data sources of the same kind. See
umetrics.com/kb/multipleinstances-same-simapi-simcaonline-server
http://www.umetrics.com/kb/multiple-instances-same-simapi-simca-online-server
 (ADD NEW LINK Knowledge base link)

Connection resiliency

If the SimApi becomes disconnected from the data source, it will try to reestablish the connection.

The SIMCA®-online server doesn't have to be restarted to reestablish connections to the data source.

Developed in-house

The SimApi is developed, provided and supported by Sartorius Stedim Data Analytics


Uso do SimApi no SIMCA® e SIMCA®-online

O SIMCA® pode usar um SimApi para recuperar dados para a criação do projeto e construção do modelo, conforme ilustra a imagem a seguir.

O SIMCA® online usa o SimApis para obter dados em tempo real para monitoramento e controle, bem como escrever de volta para a fonte de dados. A imagem a seguir mostra onde o SimApi está localizado em um sistema que consiste em uma fonte de dados, servidor SIMCA® online e clientes

Saiba mais

A equipe de suporte online da Sartorius Stedim Data Analytics responde a perguntas técnicas sobre o SimApis e também pode encaminhar solicitações de aprimoramento do SimApis para as pessoas apropriadas.

Para saber mais sobre o funcionamento interno do SimApis, consulte o Guia Técnico online SIMCA®.

A especificação SimApi para desenvolvedores e um kit de desenvolvimento de software com código de amostra podem ser obtidos no The Sartorius Stedim Data Analytics entrando em contato com seu representante de vendas.

Downloads

Discoverant SimApi User Guide

PDF | 536,6 KB
User Guide

IP21 Batch SimApi

PDF | 152,5 KB
User Guide

IP21 SimApi

PDF | 133,6 KB
User Guide

MFCS Access SimApi

PDF | 278,1 KB
User Guide

ODBC SimApi User Guide

PDF | 576,8 KB
User Guide

OPC DA SimApi

PDF | 252,8 KB
User Guide

OPC HDA SimApi

PDF | 407,9 KB
User Guide

User Guide - PI AF SimApi

PDF | 469,3 KB
User Guide

Wonderware Historian SimApi

PDF | 123,3 KB

User Guide OPC UA SimApi

PDF | 673,9 KB

Guide - SimApi

PDF | 787,2 KB

Batch Table Wrapper

ZIP | 19,9 MB

BioPAT Spectro SimApi

ZIP | 15,0 MB

CSV File Reader

ZIP | 7,1 MB

Discoverant (2.2.2)

ZIP | 13,5 MB

IP21 (2.1.6)

ZIP | 13,4 MB

IP21 Batch (2.1.2)

ZIP | 5,5 MB

JUNE5

ZIP | 1,9 MB

MFCS Access

ZIP | 1,4 MB

Multi SimApi

ZIP | 10,5 MB

ODBC

ZIP | 2,5 MB

OPCUASimApi

ZIP | 7,3 MB

OPC DA

ZIP | 24,2 MB

OPC HDA (2.2)

ZIP | 12,5 MB

ODBC (2.1.9)

ZIP | 7,4 MB

PI AF

ZIP | 3,1 MB

Wonderware (2.0.3)

ZIP | 12,8 MB