Qアプリのインポートとアクティベーション

天びんでQアプリを実行するには、まず現在のファームウェアをインストールする必要があります。

ダウンロード可能なアプリケーションのリストは、ザルトリウスのオンライン・アプリセンターなどにあります。ご使用の天びんにQアプリをインポートしてインストールした後、30日間完全無料体験することができます。無料トライアル期間の後、これらのQアプリを継続して使用するためのライセンスを購入することができます。

  1. "メニュー項目「デバイス情報の表示」を選択する
  2. 次に "デバイス情報の表示 "を選択します。次のウインドウで「バージョン」を押します。その後、天びんにインストールされているソフトウェアのバージョンが表示されます。上のウインドウに表示されているバージョンが、実際に天びんにインストールされているかどうかは、「BIOSバージョン」、「ファームウェアバージョン」、「アプリケーションバージョン」の項目のリリース番号と比較してご確認ください。もしそうでない場合、ファームウェアを更新する必要があります。
  1. アプリセンターにアクセスして、最新のファームウェアをPCにダウンロードしてください。SDカードのルートディレクトリ(サブディレクトリを含みません)にあるzipファイルを解凍します。
  2. 天びんの「メニュー」で「デバイスパラメータ」を選択し、「ソフトウェアのアップデート」の項目に移動します。
  3. If you would like to retain your balance settings and configurations, answer with No (recommended).
  4. Follow the further prompts displayed on your balance. Once the new firmware version has been installed, the balance will restart and will then be ready to operate again. 
  1. Once you have downloaded the Q-App of your choice from our App Center and have extracted this file in the root directory of an SD card, access the menu of your Cubis® balance. Navigate to the menu item “Import/Export data” and select this item.
  2. Insert the SD card by following the prompts displayed on the balance and confirm by pressing "Next."
  3. Select the menu item “Import Q-App option from SD" card.
  4. Select the Q-App you wish to import from the list and confirm by pressing “Next.” The Q-App you selected will now be downloaded into your Cubis® balance. Please note: The 30-day period for free testing of your Q-App starts as of this point. You may now download further Q-Apps or you can return to the weighing mode by pressing the "Back" button three times.
  1. You will now receive a list showing all the Q-Apps installed along with their status. If you have not yet activated a Q-App, you will see the date on which the test period is due to expire. Now select the Q-App that you would like to activate.
  2. To activate a Q-App, select the menu item "Software activation codes."
  3. Enter your activation code and confirm using "Next."
  4. You will receive a message that activation was successful.
  5.  Then your Q-Apps will be displayed with the status "Valid."
  1. Once you have finished importing a Q-App, you will now need to add the name of this app to the task list of your Cubis® balance. For this purpose, press the "Task" button first, then "Edit."
  2. Then select "Create."
  3. In the following menu, scroll down to the menu item “Individual Q-App Workflow" and confirm this item.
  4. In the next menu, select the Q-App that you would like to create in the task list. The menu items displayed may be different, depending on what is saved on your SD card. Press "Next" to confirm the printout parameter settings. Please note that you will not be able to modify the printout parameter settings from within a Q-App.
  5. Next, define which users will be authorized to run this Q-App. Now you will find the Q-App in the task list of your Cubis®.