Importación y activación de Q-Apps

Para ejecutar Q-Apps en su balanza Cubis®, primero deberá instalar el firmware actual.

Encontrará una lista de estas aplicaciones descargables en nuestro Centro de aplicaciones de Sartorius en línea, entre otros lugares. Después de importar e instalar Q-Apps en su saldo, puede probarlas durante 30 días completos, de forma totalmente gratuita. Luego, puede comprar una licencia para continuar usando estas Q-Apps después del período de prueba gratuito.

  1. Seleccione el elemento de menú "Mostrar información del dispositivo".
  2. Luego, seleccione "Mostrar información del dispositivo". En la siguiente ventana, presione "Versión". Después de eso, se mostrarán las versiones de software instaladas en su saldo. Verifique si las versiones que se muestran en la captura de pantalla anterior están realmente instaladas en su saldo comparando los números de versión en los elementos "Versión del BIOS", "Versión del firmware" y "Versión de la aplicación". Si este no es el caso, deberá actualizar su firmware.
  1. Visite nuestro Centro de aplicaciones para descargar el firmware más reciente en su PC. Extraiga el archivo comprimido ubicado en el directorio raíz de su tarjeta SD (sin los subdirectorios).
  2. En el "Menú" de la balanza, seleccione "Parámetros del dispositivo" para navegar hasta el elemento "Actualizar software".
  3. Si desea conservar los ajustes y configuraciones de su saldo, responda con No (recomendado).
  4. Siga las instrucciones adicionales que se muestran en su saldo. Una vez que se haya instalado la nueva versión de firmware, la balanza se reiniciará y estará lista para funcionar nuevamente. Siga las instrucciones adicionales que se muestran en su saldo. Una vez que se haya instalado la nueva versión de firmware, la balanza se reiniciará y estará lista para funcionar nuevamente.
  1. Una vez que haya descargado la Q-App de su elección de nuestro App Center y haya extraído este archivo en el directorio raíz de una tarjeta SD, acceda al menú de su saldo Cubis®. Navegue hasta el elemento del menú "Importar / Exportar datos" y seleccione este elemento.
  2. Inserte la tarjeta SD siguiendo las indicaciones que se muestran en la balanza y confirme presionando "Siguiente".
  3. Seleccione el elemento del menú "Opción Importar Q-App desde la tarjeta SD".
  4. Seleccione la Q-App que desea importar de la lista y confirme presionando "Siguiente". La Q-App que seleccionó ahora se descargará en su saldo Cubis®. Tenga en cuenta: El período de 30 días para la prueba gratuita de su Q-App comienza a partir de este momento. Ahora puede descargar más Q-Apps o puede regresar al modo de pesaje presionando el botón "Atrás" tres veces.
  1. Ahora recibirá una lista que muestra todas las Q-Apps instaladas junto con su estado. Si aún no ha activado una Q-App, verá la fecha en la que vence el período de prueba. Ahora seleccione la Q-App que le gustaría activar.
  2. Para activar una Q-App, seleccione el elemento del menú "Códigos de activación de software".
  3. Ingrese su código de activación y confirme con "Siguiente".
  4. Recibirá un mensaje de que la activación se realizó correctamente.
  5.   Luego, sus Q-Apps se mostrarán con el estado "Válido".
  1. Una vez que haya terminado de importar una Q-App, ahora deberá agregar el nombre de esta aplicación a la lista de tareas de su balanza Cubis®. Para ello, presione primero el botón "Tarea" y luego "Editar".
  2. Luego seleccione "Crear".
  3. En el siguiente menú, desplácese hacia abajo hasta el elemento de menú "Flujo de trabajo de Q-App individual" y confirme este elemento.
  4. En el siguiente menú, seleccione la Q-App que le gustaría crear en la lista de tareas. Los elementos del menú que se muestran pueden ser diferentes, según lo que esté guardado en su tarjeta SD. Presione "Siguiente" para confirmar la configuración de los parámetros de impresión. Tenga en cuenta que no podrá modificar la configuración de los parámetros de impresión desde dentro de una Q-App.
  5. A continuación, defina qué usuarios estarán autorizados a ejecutar esta Q-App. Ahora encontrará la Q-App en la lista de tareas de su Cubis®.