Biologics Small Molecules Research

Pesquisa biológica e de pequenas moléculas

Pesquisa Biológica e de Pequenas Moléculas

Pesquisa e Desenvolvimento Biológico

  • Medir a afinidade de ligação de moléculas biológicas purificadas e não purificadas
  • Realizar DOEs rapidamente para rastrear as condições de ensaio ideais

O desenvolvimento de drogas baseadas em produtos biológicos é um processo caro e demorado. A descoberta precoce requer que os pesquisadores selecionem vários candidatos principais, confirmem seus mecanismos de ação (MOA) em relação ao alvo e investiguem as condições ideais para sua produção e atividade funcional antes de examinar seus atributos de qualidade críticos downstream. O sistema Octet oferece facilidade de uso e capacidade de processamento incomparáveis em pesquisa e desenvolvimento de ensaios para fins de triagem e caracterização.

Características

Elisa Conversion

Conversão ELISA no sistema Octet®

Embora seja comum, o teste ELISA é reconhecido pela variabilidade nos resultados, suscetibilidade a erro humano, fluxos de trabalho trabalhosos e tempo lento para resultados. Tempos de resultados mais rápidos, melhor consistência e menos intervenção humana são os pré-requisitos para a próxima geração de operação de laboratório de alto rendimento. Os sistemas Octet®  para análise de cinética molecular baseado em biosensores são configurados para permitir que o pesquisador:

  • Transfira seu ensaio ELISA para o sistema Octet® para análise em tempo real
  • Aumente a precisão em relação ao ELISA manual em ensaios de quantificação direta
  • Amplificar os sinais de resposta no ensaio de quantificação multipasso para aumentar a sensibilidade de quantificação

Read Application Note

Triagem de exibição de fago de alto rendimento

A exibição de fagos é uma técnica que permite o estudo de proteínas, peptídeos ou interações de DNA com uma proteína alvo. Esta ferramenta molecular permite a descoberta de ligantes de alta afinidade usando bacteriófagos para apresentar uma proteína alvo no exterior do revestimento viral, enquanto contém o DNA que codifica a proteína alvo dentro do revestimento viral. Os fagos de exibição resultantes podem ser rastreados quanto à ligação contra uma biblioteca de peptídeos ou proteínas de uma forma de alto rendimento.

Devido ao seu design de alto rendimento, o sistema Octet é rotineiramente usado como uma plataforma de triagem secundária para fragmentos Fab e ligantes não anticorpos derivados de bibliotecas de exibição de fago. Usando o antígeno imobilizado, uma tela do sistema Octet pode fornecer dados de classificação de afinidade e estimativas de constantes de associação e dissociação para cada ocorrência primária.

Virus Vaccine

Investigación y desarrollo de títulos de virus y vacunas en el sistema Octet

Ferramentas bioanalíticas que auxiliam no desenvolvimento rápido de novas vacinas que podem ser usadas para combater a propagação de pandemias como o vírus Corona (Covid19) são desejáveis ​​em todos os laboratórios de desenvolvimento de linha celular, desenvolvimento de processo e fabricação. Um método para a titulação rápida de vírus e para a pesquisa básica necessária para compreender o mecanismo de ação das moléculas envolvidas em uma pandemia é fundamental para o rápido desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.

O instrumento Octet é adequadamente projetado para fornecer o rendimento necessário para rastrear rapidamente anticorpos e outras moléculas biológicas envolvidas em várias doenças relacionadas a vírus para especificidade e afinidade de ligação, binning de epítopos, estudos de neutralização e competição e para título de vírus. A plataforma é usada rotineiramente para estudos e determinação de títulos de vírus e partículas semelhantes a vírus, incluindo Influenza, Adeno Associated Virus (AAV), Dengue e outros vírus, e está fornecendo informações muito necessárias na luta contra o Coronavírus.

  • Alto rendimento e teste rápido de potência
  • Quantificar ou realizar caracterização rápida de afinidade de vírus
  • Desenvolver métodos de indicação de estabilidade
  • Estude e teste amostras de vírus intactas

Read Application Note

Characterize Irreversible App

Caracterizar Inibidores Irreversíveis e Medir Compromisso com a Covalência

A maioria dos ensaios de inibidores de moléculas pequenas testados com tecnologias de biossensores em tempo real livres de rótulos são interações reversíveis, caracterizadas por modelos de taxa cinética comumente usados. No entanto, uma fração significativa de inibidores de enzimas terapêuticas no mercado funciona por meio da modificação covalente do alvo.

O sistema Pioneer FE é uma plataforma SPR que pode ser usada com biossensores de estreptavidina regeneráveis para capturar reversivelmente alvos proteicos e quantificar a eficiência da ligação de inibidores covalentes ao alvo. O método de aplicação de inibidor irreversível do sistema Pioneer FE pode ser usado para determinar o compromisso do composto inibidor com a covalência (Cc) como uma métrica para inibidores irreversíveis.

Recursos

Poster

Influenza Vaccine Titre Determination Bio-Layer Interferometry (BLI)

Fast, accurate determination of vaccine titre during influenza vaccine manufacture is important in understanding process performance and correctly sca...

Application Guide

Recent Insights into Covid-19 Binding Epitopes

Researchers are using the Octet® system to understand the virus's binding mechanisms as a first step in the development of a vaccine

Cover: Characterizing Membrane Protein Interactions by Bio-Layer Interferometry
Application Guide

Characterizing Membrane Protein Interactions

By Octet® Bio-Layer Interferometry (BLI) Platforms

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover
eBook

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Technologies, Key Considerations, and Applications

Application Note cover
Application Guide

Label-Free Technologies

For Accurate Determination of Kinetics and Affinity Rate Constants

white paper cover

Writing Grant Proposals for Biomolecular Interactions Research

Tips collected over the years from customers successful with their equipment grant proposals.

A Fast and High Precision Influenza Vaccine Potency Assay

Um ensaio rápido e de alta precisão da potência da vacina contra a gri...

As drogas terapêuticas com moléculas de shopping e peptídeos são muito procuradas na maioria das áreas de pesquisa de doenças devido às suas proprieda...

Determinação instantânea da presença de proteínas usando o sistema BLI...

Freqüentemente, um tempo precioso é perdido durante a expressão da proteína e o monitoramento do biorreator ao simplesmente verificar a presença ou au...

Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles

Análise cinética de ligação de AB à proteína de membrana em lipopartíc...

As proteínas de membrana governam a maioria dos sinais de entrada e saída das células e representam a maior classe de alvos de drogas farmacêuticas, t...

app note cover

Reduzindo a variabilidade em aplicações cinéticas e de triagem de pequ...

Minimizar a variabilidade dos sinais de fundo é um parâmetro chave para o sucesso de aplicações exigentes, como a análise de pequenas moléculas

Pioneer FE SPR System

Sistema Pioneer FE SPR

Tome decisões mais cedo em telas de fragmento com o Pioneer FE

Pioneer SPR System

Sistema SPR Pioneer

Solução completa para análise de interação biomolecular com injeções SPR de próxima geração

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Descubra a pesquisa COVID-19

Conteúdo Relacionado

icon-octet-family

Ferramentas de caracterização biológica

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema Octet

Explore Mais