調製:細胞継代と培養汚染 

細胞培養の調製には、実験結果の信頼性を確保するために必要な基本的な技術が含まれます。これらの技術の中で最も基本的なものが、細胞を継代する際の、そして培地や試薬を調製する際の滅菌技術です。また、細胞株を凍結・解凍するための効率的なソリューションも必要です。

細胞培養の品質はそのまま実験の再現性に反映されます。信頼できる生物学的知見が得られるように、信頼できる実験データを得るための基礎となる細胞培養ツールを提供しています。

以下の項目をご覧いただけます:

実験が中止になる前に汚染を防止

細胞培養での大きな問題の1つが汚染です。汚染は、細菌、酵母、カビ、化学物質、他の生物由来物質によるものや、細胞株のクロスコンタミネーション、あるいはこれらを組み合わせたものであることがあります。汚染は培養細胞の増殖、形態、挙動に影響を及ぼし、最終的には実験結果を損なう場合があります。
 

細菌汚染

特に多い混入物が細菌です。標準的な水道水は100 mL当たり100~1,000 CFUの細菌で汚染されていますが、細胞培養研究における細菌汚染に関してASTMインターナショナルが定めた規格は100 mL当たり10 CFU未満の汚染です。他の一部の汚染物質とは異なり、細菌汚染は通常容易に検出できます。培養液が濁るか混濁状態になる、培地の色が変化しpHが低下するからです。顕微鏡で細菌を検出することもできます。

通常は簡単に細菌汚染を検出できても、すぐに汚染に気づかなければ実験の妨げとなる可能性があります。汚染除去には費用と時間もかかります。

細菌汚染の防止方法:

  • 滅菌技法の実施に努め、滅菌試薬のみを使用する
  • 一般的なラボストック品については汚染のモニタリングは困難であることが多いため注意する
  • 試薬に細心の注意を払い、ろ過滅菌を用いて汚染の可能性を排除する
  • 水も極めて重要な試薬であるため、ストック品や培地の作製には必ず新しく製造した超純水を使用する

細菌汚染の防止に役立つツール:

Arium® Pro超純水製造システム

ミニザルトシリンジフィルター

Arium® Pro超純水製造システム

マイコプラズマ汚染

マイコプラズマ汚染は厄介です。この小型(0.15 µm~0.3 µm)細菌には細胞壁がなく、柔らかい膜があります。そのため、顕微鏡を用いてもマイコプラズマを検出するのが難しく、その小ささ故に哺乳類の細胞培養液内で高濃度に増殖し、目に見えて混濁することも培養液の外観を変えるような変化が生じることもありません。

細胞が死滅するまで培養の汚染に気づかない場合があります。

他の汚染細胞からのクロスコンタミネーションがマイコプラズマ汚染の主原因の1つです。培養物の汚染除去はほぼ不可能です。マイコプラズマはほとんどの抗生物質に対し耐性があり凍結保存法を施さない液体窒素中でも生存するため、同じ液体窒素容器内で保管している他の細胞を汚染します。

細胞株における全体にわたるマイコプラズマ汚染を防ぐ最善の方法:

  • 定期的に培養物を検査してマイコプラズマ陽性の培養物はすべて廃棄する
  • 外部調達した新規の全培養物を隔離して検査する

Microsartマイコプラズマ高速検出キット

アプリケーションノート

Microsart® AMPマイコプラズマキットと他社製品2種類の性能評価

世界最小の細菌の中でもマイコプラズマは独立して増殖できるため、細胞培養物への汚染は依然として大きな問題です。細胞培養物の定期的な高感度検査が必要不可欠です。マイコプラズマを検出できる数種類のPCRキットを用いてMicrosart® AMPマイコプラズマキットと他社製品2種類の性能を比較評価しました。

今すぐダウンロード

培地を購入または自分で作製

選択した細胞培養培地は実験計画の中で特に重要な項目の1つです。培地の選択は、培養する細胞の種類と培養実験の目的に左右されます。細胞株や細胞種は、その種類ごとに高度に特異的な増殖必要条件があり、お客様が選択した細胞での増殖必要条件を満たすいくつかの培地の処方があります。既製の培地(液体または粉末形状)を購入することも、ラボで調製することもできます。いずれの場合も、水は細胞と共に使用される培地、バッファ、添加物の主成分であり、水の品質があらゆる細胞培養実験で重要な役割を果たします。

汚染されていない高品質の水を使用することによって細胞が健全な状態を保ち毎回の実験で同一の挙動を示すことが可能です。

エンドトキシン、無機イオン、有機化合物などの肉眼で検出できない化学物質や他の生物由来物質による汚染が細胞の増殖、形態、挙動に影響を及ぼすことがあります。標準的な水道水にはエンドトキシンが1~10 IU/mL含まれますが、国際規格では細胞培養研究のエンドトキシン汚染に関して0.1 IU/mL未満と定めています。つまり、浄水システムが細胞培養に使用する水からこのエンドトキシンを除去する必要があります。適切な水のろ過システムを使用すると健康な細胞を増やせるため、細胞培養実験での一貫性と再現性が得られます。

アプリケーションノート

水は生命:超純水を用いた細胞培養

水はすべての細胞培養培地の主成分であるため、培地、バッファ、添加物の調製や加熱、冷却、洗浄、すすぎなど多くの補助的機能を担うために必要です。このアプリケーションノートでは、超純水によって改善される細胞培養実験の結果について紹介します。

今すぐダウンロード 

アプリケーションノート

細胞死の予防: 超純水製造システムによりエンドトキシン含量を規定制限値未満に低下

エンドトキシンが存在すると哺乳類細胞の培養で細胞死を招く場合があります。そのため純度の高い溶媒、すなわち制限値未満であることが証明されている超純水を使用して生物製剤の製造や、細胞株・細胞培養物の増殖を行わなければいけません。アプリケーションノートでArium® pro VF超純水製造システムがエンドトキシンフリー水の要求事項を上回る最高品質の水を必要な時に供給する仕組みについての詳細をご覧ください。

今すぐダウンロード

信頼性が高く汚染のない培地やバッファを作製するためのツール:

Arium® Pro超純水製造システム

Arium® Pro超純水製造システム

Midi Plusピペットコントローラー

Securaミクロ天びん

細胞の継代

接着細胞と非接着細胞のいずれを扱う場合でも、細胞培養には定期的な継代培養や二次培養が必要です。培養フラスコを開け、細胞を取り扱い、新しい培地や成分を追加する過程を伴うため、残念ながら継代には汚染の問題が付き物です。汚染物が混入する危険性がこれらの手順のすべてにあります。適切な無菌操作に従い、手早く作業し、最良のツールと汚染されていない試薬を使用することで、汚染物を細胞培養内に持ち込む確率を下げることができます。具体的には、素早く効率的に作業できる滅菌フィルター付きピペットとピペットチップを用いた適切な無菌ピペット操作法が不可欠です。
 

ポスター

ピペット操作時の汚染を防ぐチップ(ヒント)のトップ10

ピペット操作時の汚染を防ぐ方法をご存じですか?とても簡単です。このポスターをダウンロードすると汚染を防ぐための10のヒントが得られます。

今すぐダウンロード

無菌操作を簡便にするツール:

Tacta手動ピペット

Midi Plusピペットコントローラー

滅菌フィルターチップ

Picus電動ピペット

細胞の凍結/解凍と損傷の最小化

確立した細胞株は貴重な資源ですが、残念なことに脆弱です。継続的に培養した細胞株は老化、汚染、集団内の遺伝的浮動により失われる場合があります。そのため、確立した細胞株を液体窒素中に凍結保存します。しかし、凍結/解凍過程もこれらの脆弱な細胞にとって負荷の多い環境です。液体窒素中に保存した細胞には通常、ジメチルスルホキシド(DMSO)やグリセロールなどの凍結保護物質を用いて有害な影響から保護します。これらの貴重な細胞が損傷を受ける可能性を減らすためには迅速な対処と適切な技法の使用も不可欠です。

適切なツールを使用すると迅速で効率的な作業が可能になりますが、不適切なツールを使用すると作業に時間がかかり細胞を損なうこともあります。

シード培養から細胞をピペットで取り出す場合と確立した細胞株のストックを扱う場合では、選択するピペットとピペットチップも異なります。凍結保護物質を含む溶液は細胞培養培地の水溶液よりも表面張力が低くなります。例えば、最も一般的な凍結保護物質であるDMSOの表面張力は20◦Cで約43 mN/mです(水は73 mN/m)。表面張力が低いと液体がピペットチップの表面を覆うためピペットによる正確な分取が難しくなります。表面を磨いて処理したローリテンションチップなどの適切なピペットチップを使用すると凍結保護物質と細胞を正しい比率で混ぜられるため凍結解凍により細胞が損傷を受ける可能性を低減できます。

選択ガイド

ピペットの基本 - 自分で選ぶ手動ピペットとその選択方法

シード培養から細胞をピペットで取り出す場合と確立した細胞株のストックを扱う場合では、選択するピペットとピペットチップも異なります。ラボニーズに合った正しいピペットを検討する際に「ピペットの基本」と「手動ピペットの選択方法」ガイドのチェックリストをダウンロードできます。

今すぐダウンロード

凍結保存中に細胞を生存状態に保つツール:

Tacta手動ピペット

ローリテンションチップ

Picus電動ピペット

滅菌フィルターチップ

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。