¿Mi báscula de mezcla de pintura tiene que ser verificada como un instrumento de medición legal y / o necesito un servicio de calibración?

A menudo recibimos la siguiente consulta de talleres de pintura y carrocería de automóviles:

¿Nuestra báscula de mezcla de pintura debe ser verificada como un instrumento de medición legal (legal para el comercio) o calibrada a intervalos regulares?

En cualquier caso, se recomienda una inspección regular de su escala de mezcla de pintura mediante calibración y, si es necesario, ajuste. Puede realizar la calibración y / o el ajuste estrictamente como un procedimiento de control interno, ya sea por su cuenta utilizando una pesa de Sartorius, por ejemplo, o que el servicio de Sartorius se encargue de ello por usted. Si utiliza una báscula de mezcla de pintura en un taller con certificación ISO, deberá realizar una calibración periódica por parte de un proveedor de servicios de calibración que haya sido acreditado oficialmente por un organismo de acreditación nacional, como UKAS, el organismo de acreditación nacional del Reino Unido; ANAB en EE. UU. Y DAkkS *, el organismo nacional de acreditación alemán. El servicio de Sartorius, con sus laboratorios de calibración acreditados oficialmente para el cumplimiento de la norma internacional ISO 17025, realiza calibraciones reconocidas como trazables a sus normas nacionales particulares.

En la mayoría de los países, la ley exige que use una báscula de mezcla de pintura verificada si un peso medido en esta báscula se usa directamente para calcular un precio o si su báscula se usará en transacciones comerciales oficiales. Por lo tanto, no hace falta decir que una escala de mezcla de pintura verificada debe calibrarse a intervalos regulares y posteriormente verificarse al vencimiento de la fecha válida de verificación inicial.

Sartorius proporciona básculas de mezcla de pintura que ya están verificadas en fábrica como instrumentos de medición legales para su ubicación específica de uso.

* DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle que es responsable de la acreditación y el seguimiento de todos los laboratorios de calibración en Alemania; los certificados que emite son reconocidos internacionalmente.


Calibración / Ajuste de una escala de mezcla de pintura

El control de los equipos de inspección, prueba y medición mediante el seguimiento de su precisión está firmemente establecido en los sistemas de gestión de la calidad. EN ISO 9001 - en Alemania DIN EN ISO 9001 - es la norma internacional aplicada con más frecuencia, también adoptada por la Unión Europea, y es el procedimiento requerido por la mayoría de los mercados. En esta norma, un gerente de calidad monitorea el cumplimiento normativo de los requisitos prescritos.

Para básculas de mezcla de pintura, proceda de la siguiente manera para garantizar resultados de pesaje válidos:

1. Calibre su escala de mezcla de pintura a intervalos regulares definidos o antes de cada uso:
La calibración determina la relación entre el valor mostrado y la masa verdadera. Durante la calibración, no se produce ninguna intervención que cambie los parámetros de la escala de mezcla de pintura.
2. Si el valor que se muestra en la escala de mezcla de pintura se desvía significativamente de la masa real, haga ajustar la escala de mezcla de pintura:
 Esto significa que su escala de mezcla de pintura se ajusta para reducir la desviación entre el valor mostrado y la masa real en la medida de lo posible, pero dentro de los errores máximos permitidos prescritos.
3. Calificación
 Obtenga un sello de prueba y un documento que muestre el estado de calibración actual de la báscula (quién hace qué, cuándo, cómo y dónde)

La calibración debe realizarse como parte de las pruebas regulares (de auditoría), después de que haya expirado un intervalo regular, después de que se haya llevado a cabo un cierto número de aplicaciones de pesaje o siempre que las condiciones ambientales externas a las que esté expuesta la báscula (temperatura, presión barométrica, humedad ) cambio. Si se detecta una diferencia significativa entre la lectura y el valor de calibración guardado en la escala, se requiere un ajuste. Esto debe realizarlo un técnico de servicio autorizado. Los plazos para monitorear la precisión de una báscula de mezcla de pintura los establece el gerente de calidad responsable en su instalación.


Básculas de mezcla de pintura para aplicaciones de pesos y medidas (legales para el comercio)

De acuerdo con la estricta Ley de Pesas y Medidas de Alemania, "la verificación es cualquier prueba, evaluación y marcado de un instrumento de medición realizado según lo ordenado por una entidad gubernamental o impuesto por una autoridad gubernamental, donde dicha prueba, evaluación y marcado están asociados con la concesión de permiso para utilizar dicho instrumento de medición dentro del alcance de su uso previsto y en las condiciones de uso adecuadas durante un período de verificación adicional (extracto parafraseado del "Mess- und Eichgesetz" [MessEG] en alemán, §3).


Dentro del Espacio Económico Europeo, las básculas de mezcla de pintura están sujetas a verificación obligatoria si se utilizan para las siguientes aplicaciones:


1. Determinación de la masa en actividades comerciales

2. Medidas utilizadas para calcular una tasa, una aduana, un pago o tasas similares adeudadas y pagaderas

3. Medidas utilizadas para preparar un dictamen pericial para procedimientos judiciales

4. Uso en la fabricación de productos preenvasados ​​y para la determinación de precios de venta

 La verificación también es obligatoria si las básculas de mezcla de pintura pueden utilizarse para tales fines sin requerir ninguna preparación especial. Las pruebas de básculas de mezcla de pintura para aplicaciones de pesos y medidas, o como instrumentos legales para el comercio en países como Canadá, Estados Unidos y México, están sujetas a plazos legales: por lo general, 24 meses, pero estos pueden diferir de país a país, sin embargo.

Pregunte a su proveedor de pintura local sobre los productos Sartorius disponibles o contáctenos directamente en


Contactar

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento