Herausgewachsen aus dem Alten Werk

Im Jahr 2017 wurden die Aktivitäten von Sartorius in Göttingen auf dem Sartorius Campus im Stadtteil Grone gebündelt. Zuvor schlug das Herz des Unternehmens für fast 120 Jahre an der Weender Landstraße auf einem Gelände, das 1898 als neues Werk auf der „grünen Wiese“ am damaligen Stadtrand entstanden war.

Das Buch „Herausgewachsen aus dem Alten Werk“ sammelt auf 127 Seiten Impressionen und Erinnerungen langjähriger Mitarbeiter und hält den großen Umzug in fotografischen Momentaufnahmen fest.

Vom "Alten Werk" zum Sartorius Quartier

Im Jahr 2017 lag das Areal des Alten Werks längst in einer dicht bebauten Umgebung am Rande der Göttinger Innenstadt. Dies war auch der entscheidende Grund für den Komplettumzug nach Grone, da der Standort an der Weender Landstraße keine weitere räumliche Expansion mehr erlaubte. Diese war jedoch notwendig, hatte sich das 1870 von Florenz Sartorius gegründete Unternehmen in der Zwischenzeit doch zu einem stark wachsenden internationalen Partner der biopharmazeutischen Industrie entwickelt.
„Kopf, Motor und Herz“ des Konzerns ist heute der Göttinger Sartorius Campus, der seit Ende der 1980er Jahre kontinuierlich ausgebaut wird.

Auf dem Gelände des "Alten Werks" an der Weender Straße befindet sich heute das Sartorius Quartier. Nicht nur der Name erinnert an die lange Industriegeschichte des Standorts: So wurden Teile der historischen Bausubstanz umfassend saniert und in ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des Areals integriert. Neben Veranstaltungs- und Hotelflächen sowie neu geschaffenem Wohnraum befindet sich auch die von Sartorius initiierte Life Science Factory auf dem Gelände, in der gründungswillige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie junge Firmen bei ihren ersten Schritten außerhalb akademischer Institutionen unterstützt werden.

Auf 3.300 Quadratmetern finden sich auf vier Etagen modernste und vollausgestattete Labore, eine Werkstatt zur Prototypenentwicklung, aber auch Büroräumlichkeiten. Somit führt die Life Science Factory den Geist von Florenz Sartorius fort, der seine feinmechanische Werkstatt im Alter von nur 24 Jahren gründet hatte.


Mehr über das Sartorius Quartier erfahren

Bildergalerie

Stories aus dem Sartorius-Archiv

Sartorius in China: Feier zum 30-jährigen Jubiläum und darüber hinaus

2025 ist ein wichtiger Meilenstein für Sartorius in China: Vor 30 Jahren gründete das Unternehmen seine erste Tochtergesellschaft in Peking.

Gründer -  Innovator - Wegbereiter   

100 Jahre nach seinem Wirken: Florenz ist nicht nur Gründer und Namensgeber, sondern vor allem auch Wegbereiter für 150 Jahre Innovationskraft.

How Adelaide Beling Advanced Sartorius’ Filter Business

Dr. Adelaide Beling played a pivotal role in revolutionizing water testing by introducing the "membrane filter method."

Back to the 80s: Setting the Stage for Today’s Campus

35 years ago, construction work began on the “New Plant” in Göttingen, today's Sartorius Campus. Watch the Video.

40 Years in Puerto Rico

In 1983, Sartorius opened its first international production site in Yauco, Puerto Rico.

Life Science and Beyond

In 1969, the „giant leap for mankind“ also marked the beginning of Sartorius’ involvement in several space missions.

Richard Zsigmondy and the Origins of Sartorius Filtration Technology

Learn how the collaboration with Nobel Laureate Richard Zsigmondy emerged as the historical core of today’s bioprocessing business.

The Evolution of the Sartorius Logo

Markets, technologies, and products continue to evolve – and so does the Sartorius logo.

Going Public – Going Places

1990 marked a turning point in Sartorius' corporate history: The company, which had been family run until then, was restructured and went public.

Early Tech Transfer: From Poultry Farming to Microbiology

More than 120 years ago, company founder Florenz Sartorius also ventured into the field of microbiology.

Mehr Informationen

icon-development-growth

Investor Relations

Mehr erfahren