電動ピペット

ザルトリウスの電動ピペットは、結果の正確さ、スピード、人間工学に基づいた操作が業務上枢要なラボにおいて、反復的なリクエストを日常的に行うには最適なツールです。完全に電子制御されているため、ユーザーに依存しない一貫した結果が保証され、軽量で人間工学に基づいたデザインが総合的な利便性を提供します。ザルトリウスの電子ピペットは、複数のピペッティングモードを搭載しているため、手動ピペットよりも迅速に液体処理を行うことができます。また、ザルトリウスの電動ピペットは、容量範囲が広いため、2つの手動ピペットの容量範囲をカバーし、必要なピペット量を減らすことができます。

New Products and Promotions

New

Revolutionizing pipette calibration with the new Cubis® II MPS116S

Designed for fast, reliable, and compliant calibration of 95% of all single channel pipette volumes, from 2 µL to 5 mL.  

Pipette Trade-In Program | Up to 40% Discount on Pipette Products

Trade in your old pipettes for the most ergonomic electronic or mechanical pipettes available – all while receiving up to 40% off.

Order Your Free Sample of Tips

Request a free pipette tip sample today and optimize your pipetting system.

Shop Now

Quickly find Electronic Pipettes and filter by product attributes.

Shop for Electronic Pipettes Now

電動ピペットの特長

信頼性の高い結果

今日の実験室での多くのアプリケーションでは、非常に少量の液体をピペッティングする必要があります。正確に繰り返し、わずか数マイクロリットルです。 電子ピペットは、人間の分散を大幅に減らすことにより、高精度と精度を保証します。

作業のスピードアップ

電動ピペットは、希釈や滴定から連続分注まで、幅広い分注モードを備えており、ピペッティングを迅速かつ容易に行うことができます。ユーザー定義可能なプロトコルは、日常のピペッティングをさらにスピードアップさせます。ワークフローの途中でモードや容量設定を何度も変更する必要がないため、ミスを減らし、作業をスピードアップし、ピペッティングに集中することができます。

手に優しい

電子ピペットは、手動ピペットより人間工学的に優れています。電子ピペットは、ピペッティングの手順とチップの排出をユーザーに代わって行うことで、筋肉の負担を軽減します。ピペッティングにかかる時間を短縮することで、ユーザーの反復的な負担を軽減し、チップの排出も含め完全に電子化された操作が、ユーザーの快適性を最大限に高めます。わずか100 gの軽量を実現し、ピペッティングを容易にしています。

ピペッティングの人間工学を知る

電子ピペットのラインナップを見る

Picus® と Picus® の選択

Picus®

受賞歴のあるPicus®で作業を楽しみましょう! 高度に洗練された、完璧に人間工学に基づいたデザインにより、反復運動過多損傷(RSI)のリスクを低減することができます。完全に電動化された操作により、測定結果の最高の精度と再現性が保証されます。

Picus® Nxt

Picus® Nxt は、カスタマイズ可能なプロトコル、パスワード保護、キャリブレーションリマインダーなどの機能を追加し、Picus® の遺産を引き継いでいます。特に、厳しい規制への適合が必要な場合は、高度なPicus® Nxtを選択することで、認証と安全機能を追加して、適合性を新たなレベルに引き上げることができます。

Discover Picus® Nxt

Feature Highlights

Picus®

Picus® Nxt

Fully electronic, including tip ejection

 

 

Language options

English, German, French, Russian, Chinese

English, German, French, Russian, Chinese

Built in microwell plate tracker

 

 

Calibration adjustment

In 1, 2, or 3 points

In 1, 2, or 3 points

Pipetting protocols

 

Calibration reminders

 

Password protection

 

Accredited calibration certificate

 

Frequently Asked Questions

Electronic pipettes resemble mechanical pipettes in many ways. The main difference is that electronic pipettes are more versatile tools, thanks to electronic aspiration and dispensing and multiple pipetting modes. Also electronic pipettes help reduce human variance.

An electronic motor drives the piston up or down to aspirate or dispense, and when desired amount has been reached brake system precisely stops the piston at correct position. The operating buttons and display are used to program desired volumes and operating modes. Electronic pipettes have multiple pipetting modes to speed up work. However, it is important to note that there can be some differences between different models.

The main difference is with electronic pipettes the user does not move the piston to aspirate or dispense, or eject tips, but the pipette does it for the user with a help of a motor by click of a button.

They reduce human variance as they take care of aspiration and dispensing. Their multiple pipetting modes speed up work. Also electronic pipettes offer security features, like calibration reminders and password protection for saved programs.

Basic maintenance and calibration is very similar to mechanical pipettes. The lower part of electronic and mechanical pipette resemble each other. The main difference is that every now and then you also need to replace the battery.

Single-channel pipettes are great when you need to pipette to and from different kinds of tubes and vessels. Also, for large volume pipetting (1.2-10 ml), single-channel pipettes are the only choice. However, when you work with large number of samples in 96-well or 384-plates, the multichannel pipettes are a better option.

ピペッティングの資料

ポスター: 電動ピペットを使いこなすために

ポスターをダウンロードして、電動ピペットを使ったピペッティングに関する貴重な情報をご覧ください

How the use of ergonomic pipettes and good pipetting techniques can improve

How the Use of Ergonomic Pipettes and Good Pipetting Technique Can Imp...

人間工学に基づいたピペットは、ユーザーだけでなく実験結果を保護します。人間工学に基づいたピペットがどのようにして正しい結果を出すのか解説します。

Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

最新の実験テクニックにキャッチアップしておく必要があります。ここにあるScience's Guide to Basic Laboratory Techniquesで、スキルを再確認できます。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。