アルツハイマー病の自己細胞治療のためのポテンシーアッセイの設計と開発

スピーカー:
マイケル・バレンズエラ教授
Skin2Neuron Pty Ltd 共同創業者・チーフサイエンティスト


毛包由来の神経前駆体(HFN)は、一過性に増幅する神経細胞であり、Skin2Neuronの独自技術により成人の皮膚から効率的かつ確実に製造することができます。コンセプトの証明研究はげっ歯類と犬で実施され、アルツハイマー病(AD)の治療法としての可能性を示唆しています。ドナー細胞は、宿主の脳の記憶回路内で生存、移動、生着し、枯渇したシナプスを回復させ、記憶障害を正常な機能へと回復させることが可能です。

しかしながら、ヒトでの臨床試験や商業化への道筋をつけるためには、効力基準などの細胞の重要品質特性(CQA)を詳細に理解することが必要です。細胞は複数の潜在的な作用機序を持つ生物であるため、これらを定義することが困難な場合があります。

このウェビナーでは、マイケル・バレンズエラ教授が、HFN細胞のメカニズムをより深く理解するためのポテンシーアッセイにおけるSkin2Neutronの研究を紹介し、以下の説明をします:
(i) 走化性によるバッチ間変動
(ii) 電気生理学的機能 

臨床グレードのHFN細胞製造のための包括的な品質管理システムの一部として、ザルトリウスのS3 Neurosystemを用いた走化性と神経機能性の2つのin vitroアッセイの開発について発表予定です。


フォームに記入してウェビナーを視聴する

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム