Historia de trabajo

Concesionaria Carsten Siebert / VW

Carsten Siebert / concesionario VW "VW Autohaus Südhannover" en Goettingen, Alemania
5 de enero de 2017

Carsten Siebert, un experto en repintado de pintura con un diploma de maestro artesano, ha estado dirigiendo el taller de repintado de pintura con siete personas en VW Autohaus Südhannover en Goettingen, Alemania. En promedio, el taller pinta 12 vehículos por día.
El equipo de repintado de pintura de Siebert había estado trabajando hasta ahora con una escala de mezcla de pintura de Sartorius PMA. Le pedimos que pusiera a prueba el modelo sucesor, el nuevo PMA Evolución, en una prueba agotadora. El siguiente es un informe sobre las experiencias del equipo de pintura después de operar la báscula durante medio año en el taller.

Carsten Siebert:
“Lo que realmente nos llamó la atención es la nueva pantalla. La legibilidad es realmente perfecta basada en el alto contraste en blanco y negro y el gran tamaño de los dígitos, y está más allá de la comparación con cualquier otra escala de pintura. Como la mayoría de los operadores de los talleres de pintura miran la pantalla mientras dosifican los componentes de pintura, las características de la pantalla PMA Evolución son realmente agradables para la vista, especialmente cuando su vista tiende a debilitarse con el tiempo.


Ya estábamos familiarizados con las cubiertas en uso para el plato de pesaje y la pantalla debido al uso de PMA Calidad, pero ahora Sartorius incluso ofreció una cubierta en uso para la columna como parte de su oferta, y un juego completo de cubiertas en uso se suministra como estándar para la nueva báscula. Eso significa que puedo proteger la báscula de arriba a abajo de las salpicaduras de pintura, y la báscula se ve bien, mucho mejor que muchas básculas disparadas que de otra manera verías en muchas tiendas. Si la pantalla de cristal se mancha un poco de pintura de vez en cuando, puede limpiarla fácilmente con un paño y un disolvente. Esta es realmente una solución limpia y ordenada.


The entire team took notice of the low-profile weighing pan design. Although the difference is only approximately 2 cm or not quite one inch, this low height definitely simplifies dosing of paint components, reducing the effort needed to lift paint cans, especially the relatively large ones.


A further plus is the really easy installation of PMA Evolution. Only one USB cable needs to be plugged into our computer, enabling data communication with our color database software as well as power supply to the scale at the same time. That even gives me an extra plug-in port available in the mixing room to use for other equipment.
On the whole, we are really very satisfied with the PMA Evolution, and we feel that all other paint-mixing scales will have to measure up to this new standard from now on.”

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento