Cultivo de células CAR-T y preparación de muestras de vectores virales

Soluciones para la obtención de imágenes y el análisis de la viabilidad y el desarrollo de cultivos celulares

El aislamiento de células T de sangre periférica para iniciar la producción de la terapia CAR-T, así como el mantenimiento de cultivos celulares esenciales para la realización de ensayos in vitro, requiere un alto nivel de confianza en los resultados de los ensayos que realiza día tras día. Estos ensayos, a su vez, dependen de la seguridad, pureza y precisión de las técnicas de preparación de muestras.

En Sartorius, nos esforzamos por apoyar la preparación de muestras para el descubrimiento y desarrollo de CAR-T ofreciendo tecnologías y soluciones únicas y reflexivas para el uso diario. Permitimos una preparación de muestras robusta y eficiente con reactivos sin lavado, proporcionamos tecnología innovadora y ofrecemos una cartera de ensayos completa para permitir la realización de ensayos de unión de ligandos, evaluación de la especificidad del objetivo, vigilancia inmunológica y persistencia de CAR-T.

Pero en un nivel más básico, la preparación de muestras comienza con las herramientas fundamentales que a menudo se pasan por alto que se encuentran en todos los laboratorios. Uno de ellos es la humilde pipeta. Si se usa a diario, siempre se debe confiar en que este instrumento de precisión esté debidamente calibrado y sea completamente funcional. La premiada pipeta electrónica Picus® y la confiable pipeta manual Tacta® minimizan el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo y brindan a los usuarios la confianza de que todos los volúmenes suministrados cumplen con las expectativas.

Preparación de muestras de vectores virales

La preparación adecuada de la muestra se basa en la precisión, la reproducibilidad y una buena técnica. Al desarrollar un vector viral que es fundamental para la entrega del material genético necesario para transformar las células T, se deben comprender a fondo todos los aspectos de ese desarrollo. Esa comprensión se obtiene a través de ensayos que comienzan con la preparación adecuada de la muestra, no menos importante en la fase de descubrimiento que en los proyectos posteriores.

Explore las soluciones que ofrece Sartorius para la preparación de muestras de vectores virales.

Virus Counter® Platform

La cuantificación del vector viral CAR-T nunca ha sido tan fácil ni más rápida. Mida las partículas de virus totales de forma rápida y reproducible para permitir ensayos in vitro. Los ensayos sin lavado ViroTag® para lentivirus, AAV y otros virus minimizan la variabilidad y brindan confianza sobre los métodos tradicionales.

Saber más

Nota de Aplicación:

Folleto:

Pipetear con Picus® y Tacta®

La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.

Saber más

Nota de Aplicación:

Carteles científicos:

Intellicyt® iQue3

Logre un análisis rápido y confiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con el iQue® 3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un poderoso análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord. Detecte la muerte de células inmunes, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.

Saber más

Notas de Aplicación:

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.

Saber más

Libros blancos:

Preparación de muestras de cultivo celular

La preparación de muestras de cultivos celulares es un proceso delicado. La integridad de la muestra debe mantenerse para tener confianza en sus resultados: la muestra debe permanecer libre de contaminantes externos y debe representar con precisión la población de la que se toma. Esto es tan importante si está preparando muestras de cultivos derivados del paciente que finalmente se convertirán en células CAR-T o de cultivos utilizados para ensayos in vitro para evaluar la muerte de células inmunes, fagocitosis, apoptosis y todos los demás efectos de la terapia que finalmente desea habilitar.

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.

Saber más

Libros blancos:

Intellicyt® iQue3

Logre un análisis rápido y confiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con el iQue® 3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un poderoso análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord. Detecte la muerte de células inmunes, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.

Saber más

Notas de Aplicación:

Pipetear con Picus® y Tacta®

La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.

Saber más

Nota de Aplicación:

Carteles científicos:

Recursos de descubrimiento y desarrollo de CAR-T

Vea seminarios web, libros electrónicos, infografías, literatura y otro material educativo en nuestra área CAR-T Área de Recursos de Descubrimiento y Desarrollo.

icon-webcast

Disrupting the Solid Tumor Environment Using CAR T Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Gene-Modulation Tech in the Development of Cell-Based Therapies

Watch the Webinar
icon-webcast

Overcoming Toxicities

Watch the Webinar
icon-webcast

CAR T-cell Therapy and Bispecific Antibodies

Frontiers in Cancer Immunotherapy

Watch the Webinar
eBook

iQue® 3 Next-Gen CAR-T Development App Compendium

Discover how cytometry enables you to expedite CAR-T discovery.

Brochure: Smarter Technologies for Advancing the Next Generation of CA...

PDF 1.2 MB

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information