Baixe notas de aplicação, pôsteres e recursos para suas necessidades de pipetagem
Pipetas e pontas de pipetas mecânicas e eletrônicas à sua disposição na Sartorius.
Por entendermos os riscos da pipetagem repetitiva, nos concentramos na ergonomia em todos os produtos que fabricamos. Simplificando, você pode usar nosso equipamento enquanto trabalha em uma postura confortável e com o mínimo de esforço e esforço. Colocamos no trabalho nossas pipetas para que você possa se concentrar no seu trabalho
Webcast do gerente de laboratório: Ciência da medição de instrumentos de precisão
Pipetas são ferramentas de precisão para medição em microlitros. Para garantir dados de alta qualidade e reduzir erros, pipetas precisas e precisas são necessárias e os operadores devem empregar boas técnicas. Esta apresentação abordará a importância do sistema de ponta de pipeta, exatidão e precisão, demonstrará a técnica adequada e discutirá a manutenção e calibração básicas.
Guia de recursos de pipeta do gerente de laboratório 2019
Você já considerou tudo isso ao comprar e manter pipetas?
Como evitar contaminação na pipetagem
Prevenir a contaminação na pipetagem é fundamental para obter resultados confiáveis. Requer a identificação dos potenciais mecanismos de contaminação para que todos possam ser tratados.
Como pipetar a mistura principal de PCR para aumentar a precisão nos resultados qPCR
A técnica de pipetagem pode influenciar os resultados do ensaio qPCR. A mistura principal de PCR é usada rotineiramente durante a configuração de qPCR, mas pode ser difícil de pipetar com precisão. Neste estudo, determinamos a melhor técnica de pipetagem para pipetagem Master mix em ensaios qPCR. Testamos as técnicas de pipetagem direta e reversa, o tipo de pontas da pipeta, o pré-umedecimento da ponta da pipeta e o uso de pipetas eletrônicas e identificamos as melhores práticas para obter resultados precisos de qPCR.
Melhorando as diluições em série de precisão usando a pipeta eletrônica
As diluições em série são um componente essencial das curvas de resposta à dose na descoberta de drogas, teste de limite, curvas padrão para ensaios baseados em qPCR e curvas de calibração em diversos ensaios. A precisão nas diluições em série é um fator importante que pode afetar significativamente os resultados. Neste estudo, investigamos o uso de pipetas eletrônicas para a preparação de diluições em série. Os resultados demonstram que o uso de pipeta eletrônica para diluição em série oferece melhor precisão nas concentrações de amostra e reduziu o erro.
Nota de aplicação: calibração e padrões de pipeta
Os resultados da pipetagem dependem criticamente da manutenção e calibração da pipeta. Os padrões mais importantes da International Stardardization Organization (ISO) relacionados à pipetagem são ISO8655 e ISO17025 e esses padrões definem as diretrizes como e em quais condições a calibração deve ser realizada. Saiba mais baixando esta nota de aplicação.
Pipeta Essentials - Faça sua escolha e como selecionar uma pipeta mecânica
Sua escolha de pipeta e ponta de pipeta pode fazer a diferença ao pipetar células da semente e estoques de trabalho de suas linhas celulares estabelecidas. Baixe nossa lista de verificação de Pipeta Essentials e como selecionar um guia de pipeta mecânica ao determinar a pipeta certa para suas necessidades de laboratório.
Seu guia prático para técnicas básicas de laboratório
Com o foco crescente da comunidade científica na reprodutibilidade dos resultados, cabe a todos os pesquisadores garantir que suas habilidades laboratoriais sejam sólidas e atualizadas. Os últimos avanços nas técnicas de laboratório precisam ser estudados e absorvidos. O Guia da Ciência para Técnicas Básicas de Laboratório está aqui para atualizar suas habilidades.