LifeScienceXplained
Für alle, die Life Sciences erklären können
Der mit 15.000 Euro dotierte LifeScienceXplained-Preis zeichnet Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus, die mit kreativen Formaten komplexe Themen der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum verständlich machen.
Das war LifeScienceXplained 2026
Der Preisträger 2026: Dr. med. Nibras Naami
„Fall aus der Klinik: Krampfanfall im Supermarkt“
Nibras Naami und das Team hinter „Hand, Fuß, Mund“ zeigen mit dem Instagram-Kanal eindrucksvoll, wie Gesundheitsaufklärung auf Social Media verständlich und zugleich persönlich gelingen kann. Ausgehend von der Geschichte eines Jungen, der Jahre nach einer Milzentfernung schwer erkrankt, erklärt das Video anschaulich und nahbar die oft unterschätzte Rolle der Milz für unser Immunsystem. Medizinisches Fachwissen wird dabei mit einer persönlichen Geschichte verknüpft, die im Gedächtnis bleibt.
Mit seinem gelungenen Storytelling, der klaren Wissensvermittlung und dem kompakten Format hat „Hand, Fuß, Mund“ die Jury überzeugt. Dieser Beitrag beweist, dass fundierte, evidenzbasierte Wissenschaftsvermittlung in wenigen Minuten möglich ist – verständlich, relevant und packend erzählt.
Impressionen 2026
Die Nominierten 2026
„Why Brain Cancer is SO Dangerous“
Was macht Hirntumore so besonders und warum stellen sie Medizinerinnen und Mediziner bis heute vor enorme Herausforderungen? Das Video nimmt uns mit ins menschliche Gehirn und zeigt anhand echter Präparate, warum dort andere Regeln gelten als für Krebs in übrigen Organen. Der Beitrag veranschaulicht, wie das Gehirn sich schützt, warum selbst gutartige Tumore lebensbedrohlich werden können und weshalb ihre Behandlung so schwierig ist. Komplexe Zusammenhänge werden dabei verständlich, greifbar und eindrucksvoll vermittelt.
Die Jury überzeugte vor allem die Verbindung aus fachlicher Präzision und eindrucksvoller Inszenierung. Die Arbeit mit realen anatomischen Strukturen macht die komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge anschaulich und zeigt, was sonst schwer vorstellbar bleibt. Innovativ, kreativ und wissenschaftlich auf höchstem Niveau zeigt das Video, wie moderne Wissenschaftskommunikation begeistern kann.
„Echt menschlich!“
Das Kindersachbuch „Echt menschlich!“ von Karsten Brensing und Katrin Linke, illustriert von Nicolai Renger, nimmt nicht nur junge Leserinnen und Leser mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Menschheit. Von der Steinzeit bis ins Zeitalter künstlicher Intelligenz vermitteln die beiden anschaulich, was uns Menschen ausmacht und und wie sich unser Denken und Handeln entwickelt haben. Verständliche Texte und liebevolle Illustrationen greifen wissenschaftliche Erkenntnisse auf und machen so auch komplexe Zusammenhänge zugänglich.
Die Jury würdigte insbesondere das Zusammenspiel von fundiertem Wissen, verständlicher Sprache und sorgfältiger Gestaltung. „Echt menschlich!“ verbindet kindgerechte Vermittlung mit wissenschaftlicher Tiefe und erreicht so Menschen weit über die eigentliche Zielgruppe hinaus.
Die Jury
Über die Vergabe des LifeScienceXplained-Preises entscheidet eine unabhängige Jury aus Wissenschafts- und Kommunikationsprofis. Ausschlaggebend sind Überprüfbarkeit, Verständlichkeit und Kreativität. Die drei Finalbeiträge werden nach der Jurysitzung bekanntgegeben; die Preisträgerin oder den Preisträger gibt die Jury bei der Verleihung bekannt.
Das Beste aus fünf Jahren LifeScienceXplained
Partner
Der LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation wird zusammen mit dem NDR Sachbuchpreis vergeben. Diese mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch des Jahres.
Die gemeinsame Preisverleihung findet am 5. November 2026 im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus in Göttingen statt.