Microsart® @filterとMicrosart® @mediaを用いた滅菌シングルユースフィルターユニットと手を触れないメンブレン移動

微生物を計数するためのメンブレン移動法では、メンブレンフィルターの寒天培地上への移動が重要な工程となりますが、これが二次汚染源となり偽陽性結果をもたらす場合もあります。Microsart® @filterとMicrosart® @mediaシステムは接着リングとフタが一体化しているため、簡単にメンブレンを貼り付けて寒天培地上に正しく配置できます。裏返すとロックされ培養の準備が整います。

ピンセットも力も不要 – 誰にでもできる「マジックリッド」

無料トライアルのご依頼はこちら

無料トライアルのご依頼はこちら

Microsartマニホールドでワークフローを改善:

Microsart@filterをMicrosartマニホールドに合わせてはめ込む サンプルをMicrosart@filterに通してろ過する

Microsart@filterをMicrosart@media寒天培地に移す 培養して計数する

New - Microsart® @Filter PVDF

微生物限度試験のために、抗生物質のような強力な化学薬品吸着性のある生物学的物質を含むサンプルを試験する必要があるでしょうか?

ザルトリウスは、強力な、またははろ過が困難な溶液中の微生物の定量的な検出のための答えを持っています。

「マジックリッド」によりピンセットを使わず楽にメンブレンを移動:Microsart® @filterとMicrosart® @media

Microsart® @mediaの革新的な特許取得済みの接着性のフタを用いることでフィルターを移動し寒天培地上に正確に配置できるため、手を触れずにメンブレンを移動できます。

Microsart® @mediaには取り外しができる便利な内フタが付いているため、培養の後で簡単にコロニーを確認できます。

培地はすぐに使用できる充てん済みタイプで無菌包装され、USP(<61>)とEP(2.6.12)に準拠しています。

フィルターベースとグリッド付きメンブレンは100 mLまたは250 mLファネルと組み合わせてすぐに使用できます。

バヨネット式の口金のため、簡単にステンレス製マニホールドにはめ込み、取り外すことができます。

Microsart® @mediaと@filterをMicrosart® e.jet移送ポンプとMicrosart®マニホールドと組み合わせて使用します。

2分岐マニホールドのMicrosart® Combi.jetは高品質ステンレス製で全体をオートクレーブ滅菌できます。

資料

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。