結果の品質 - 試験に次ぐ試験

水の中から大腸菌や糞便汚染物質が検出されると、製品の安全性に直接的な影響を与え、人々の健康に影響を与える可能性が生じます。結果の品質に信頼できることが不可欠です。ザルトリウスでは、試験後の信頼性を保証する製品の供給を第一の優先事項としています。

メリット

  • 卓越した費用対効果
    反復性の高いプロセスや重労働を処理しなければならない場合、時間は限られています。そして金銭的リソースについても同様です。だからこそ、ザルトリウス製品を使用する理由があります。ザルトリウスは、お客様の所有コストを低く抑え、プロセスに付加価値をもたらす、耐久性の高いクオリティ・バイ・デザインな製品を提供することを約束します。
  • 法規制への完全な準拠
    公式ステータスを持っている客様がほとんどであるため、基準への適合は不可欠です。そのため、ザルトリウスでは規制委員会に積極的に参加し、製品がお客様の必須基準や規制に適合していることを確認しています。
  • ユーザーフレンドリーなデザイン
    試験技師は、1日に数百の試験を行わなければならないことが多く、激しい肉体的ストレスにさらされる可能性があります。このような理由から、使いやすさとエルゴノミクスがザルトリウスの製品開発の重要な要素となっています。

推奨製品

Microsart®メンブレンフィルター(e.motion)

高い回収率と高速でハンズフリーのメンブレン分注が必要である場合は、Microsart®メンブレンフィルター(e.motion)がうってつけです。

シングルユースのMicrosart® ファネル

信頼性と時間節約の理想的な組み合わせにより、日常的な微生物水分析を高速実行できます。