Feuchtbiotop in Göttingen

Ökologisch vielfältiger Lebensraum

Auf Initiative von Sartorius und in Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung und der Stadt Göttingen ist seit dem Jahr 2021 auf einer etwa 16 Hektar großen Fläche an der Leine ein vielfältiges Feuchtbiotop entstanden. 

Der Fluß teilt das Areal in zwei Abschnitte, die einen ökologisch vielfältigen Lebensraum für seltene und gefährdete Tiere bieten sollen. Dafür wurden unter anderem ein Weichholz-Auwald, Flutrinnen, Mulden und Senken als Elemente des Auenreliefs, mehrere Flachwassertümpel, Stillgewässer und extensives Grünland geschaffen.

Die Renaturierung geht schneller voran als erwartet. Zuletzt wurden neben Rebhühnern auch Baumfalken, Braunkehlchen und rastend ein Kampfläufer sowie ein Triel entdeckt - eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. Auch die Pflanzenwelt erholt sich: Wo vor einem Jahr noch Disteln wuchsen, sind heute Gräser und Kräuter zu sehen. Interessierte können das Biotop über den Beobachtungsturm und einen Erlebnisweg erkunden.

Sartorius trägt sämtliche Kosten für das Projekt in Höhe von über einer Million Euro.

Von der Nutzfläche zur Heimat für Pflanzen und Tiere

Regler verschieben und Entwicklung entdecken

Idee und Umsetzung

Übersichtskarte

Download

Elemente des Biotops

Flachwassertümpel

Flachwassertümpel, auch Blänken genannt, sind flache Wasseransammlungen. Durch ihre wechselnden Wasserstände fühlen sich dort vor allem Amphibien besonders wohl. Die hier vorherrschenden, wechselnden Bedingungen von feucht und trocken, bedeuten für sie einen idealen Lebensraum. Flora und Fauna haben sich auf die schwankenden Wasserstände der jeweiligen Jahreszeiten perfekt eingestellt. Damit sich Amphibien hier ansiedeln, braucht es zudem extensives Grünland ohne Düngung, wie es in diesem Biotop zu finden ist. Auch Rückzugsmöglichkeiten an Land sind ein wichtiger Bestandteil dieses Lebensraums.


Stillgewässer

Es handelt sich um ein stehendes Flachgewässer, das weder einen Zu- noch einen Abfluss hat. Das Sonnenlicht reicht bis zum Gewässergrund und ermöglicht somit das Wachstum grüner Pflanzen am gesamten Boden sowie die Ansiedelung verschiedener Wassertiere. Amphibien profitieren von diesen Bedingungen und legen gerne ihren Laich in den Flachwasserbereichen ab. Die Entwicklung der Larven wird durch die Sonneneinstrahlung begünstigt, allerdings müssen sie sich vor hungrigen Fischen in Acht nehmen.


Weichholz-Auwald

Auwälder liegen in Überflutungsbereichen (Auen) von Fließgewässern und grenzen direkt an Bach- und Flussufer. Geprägt von der Bewegung und der Kraft des Wassers, bieten sie Lebensraum für verschiedenste Pflanzen und Tiere. Die flussnahen Weichhölzer – vor allem Weiden, Erlen und Pappeln – wachsen sehr schnell. Durch die weitgehende Regulierung von Flüssen, werden Weichholzauen zunehmend zu Hartholzauen mit kürzeren Überflutungszeiten. Ziel im Projektgebiet ist ein Naturwald mit einem engen Nebeneinander verschiedener Entwicklungsphasen vom Jungwald bis zum Zerfallsstadium. Stirbt ein alter Baum, darf er als Totholz stehen oder liegen bleiben. Die Schaffung von Auwäldern dient dem Erhalt der Artenvielfalt.


Extensivgrünland

Extensivgrünland dient der nachhaltigen Nutzung und bietet darüber hinaus Erholungs- und Erlebniswert. Außerdem trägt es zum Grundwasserschutz bei. In Naturschutzgebieten soll es vor allem Wiesenbrütern Lebensräume und Brutmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus werden diese Gebiete zur extensiven Beweidung mit Zwergzebus genutzt und dienen zum Beispiel Hasen und Rehen als Äsungsfläche.

Flutrinne mit Mulden

Die im Biotop geschaffenen Flutrinnen werden bei Hochwasser zeitweilig mit Wasser geflutet. Die überfluteten Mulden stellen ein hervorragendes Laich- und Aufwuchsgebiet zur Fortpflanzung gefährdeter Fischarten der Aue dar. Mit dem abfließenden Wasser gelangen die Jungfische wieder zurück in den Fluss. Je nach Überflutungsdauer der Flächen bilden sich außerdem verschiedene für die Auen typische Pflanzenarten heraus.


Beobachtungsturm

Um der Natur im Zentrum des Biotops Ruhe zu ermöglichen, bieten der Beobachtungsturm am westlichen Rand des Gebiets sowie der Steg am östlichen Erlebnisweg Einblicke in das Gelände. Die offiziellen Wege machen es möglich, das Biotop zu erkunden, ohne die Tierwelt zu stören.


Erlebnisweg

Um möglichst naturnah durch das Biotop streifen zu können und dennoch den Schutzraum der Biotop-Bewohner zu respektieren, gibt es den Erlebnisweg. Er bietet Besuchern direkten Einblick in das Gebiet. Angeleint sind auch Hunde herzlich willkommen.


Fortschritte seit Projektbeginn

0 / 0
August 2021 | Ausgangslage am Flüthewehr | Blick von Süden
0 / 0
August 2021 | Spatenstich für die Biotoplandschaft
0 / 0
September 2021 | Bagger heben Mulden aus | Blick Richtung Süd-Osten
0 / 0
September 2021 | Das Areal nimmt Gestalt an: Die späteren Formen der einzelnen Elemente lassen sich bereits erkennen
0 / 0
September 2021 | Gesamtüberblick aus nördlicher Richtung
0 / 0
April 2022 | Vögel rasten in dem Gebiet
0 / 0
April 2022 | Wasser steht in den Mulden, Flutrinnen und Tümpeln
0 / 0
Juni 2022 | Das Biotop grünt und gedeiht
0 / 0
Juli 2022 | Mit einem Scherenschnitt eröffnen Vertretende von Sartorius, der Stadt Göttingen und der Heinz Sielmann Stiftung das Biotop
0 / 0
Juli 2022 | Eine Besuchergruppe auf dem Weg zum Beobachtungsturm
0 / 0
Mai 2023 | Die Renaturierung entwickelt sich schneller als erwartet. 
0 / 0
Mai 2023 | Diverse Vogelarten werden gesichtet, z. B. Rebhühner, Kampfläufer, Baumfalken, Braunkehlchen und ein vom Aussterben bedrohter Triel
0 / 0
Mai 2023 | Zahlreiche Vogelarten haben sich in der Gegend angesiedelt oder nutzen das Areal für eine Rast auf ihrer Reise.
icon-book

Neue Biotop-Landschaft in Göttingen offiziell eröffnet

Göttingen, 2. Juli 2022

  • Gelände an der Leine der Öffentlichkeit übergeben
  • Gelungene Kooperation von Sartorius, der Stadt Göttingen und der Heinz Sielmann Stiftung

Zur Pressemitteilung

Wer wohnt im Biotop?

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

Die Entwicklung des seltenen Schmetterlings ist abhängig vom Vorkommen des Großen Wiesenknopfs und der Knotenameise. Eine achtsame Beweidung schafft für beides ideale Bedingungen. Seine Larven lässt er von Ameisen in deren Nester tragen, wo die Raupen später Unmengen an Ameisenlarven verspeisen.


Rebhuhn (Perdix perdix)

Das Rebhuhn fühlt sich als bodenlebender Hühnervogel in offenen Graslandschaften und Feldern wohl. Dort ernährt es sich von Sämereien, Wildkräutern, Getreidekörnern und gelegentlich auch Insekten. Die Intensivierung der Landwirtschaft und der damit einhergehende Lebensraumverlust führte zu einem europaweiten Bestandsrückgang von über 90 %.

Biber (Castor fiber)

Der Biber spielt eine entscheidende Rolle in der Gewässerlandschaft. So gestaltet er zum Beispiel durch den Bau von Staudämmen sein Umfeld aktiv, kreiert vielfältige Kleinstlebensräume und schafft so Biodiversität. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Biber in Mitteleuropa durch intensive Jagd fast ausgestorben. Dank strenger Schutzmaßnahmen erobert er sich seine Gebiete nach und nach zurück.

Eisvogel (Alcedo atthis)

Der Eisvogel findet im Biotop einen idealen Lebensraum. Die Äste und Wurzeln umgefallener Bäume nutzt er gerne als wassernahe Ansitzwarten. Seine Hauptnahrung besteht aus Fischen, Kaulquappen und Insektenlarven. Beim blitzschnellen Abtauchen ins Wasser, bleibt das Gefieder des Eisvogels nahezu trocken.

Grasfrosch (Rana temporaria)

Im Biotop findet der Grasfrosch die von ihm bevorzugten flachen Laichgewässer. Dort legt er von Mitte März bis Mitte April Laichballen mit ca. 100 Eiern ab. Dann ist auch das laute „Knurren“ des Frosch-Chors zu hören. Viele der Tiere überwintern im Wasser.

Plattbauch (Libellula depressa)

Diese Libellenart besiedelt gerne sonnige Gewässer mit geringem Uferbewuchs. Nach der Paarung, die der Plattbauch im Flug vollzieht, erfolgt die Eiablage in Ufernähe auf der Wasseroberfläche. Als Ansitzjäger lauert er an exponierten Stellen auf Beute und verteidigt von dort aus auch sein Revier.

Rotmilan (Milvus milvus)

Der Randbereich von Gewässern und vor allem das extensive Grünland bieten dem Greifvogel ein besonders gutes Nahrungsangebot. In den hohen Bäumen des Auwalds baut er seinen Horst. Etwa die Hälfte des Weltbestands brütet in Deutschland. Das Revier des Rotmilan erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer.

Schwimmkäfer (Dytiscidae)

Als guter Flieger kann der Schwimmkäfer seinen Aufenthaltsort wechseln. Er besiedelt gerne neu entstehende Gewässer. Dort erbeutet er vor allem kleine Tiere, die ins Wasser fallen. Zur Verpuppung verlassen die Larven das Wasser und vergraben sich.

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

Der Flussregenpfeifer ist ein kleiner, schlanker Watvogel, der auf Schlamm-, Sand- und Kiesflächen in fast ganz Europa zu finden ist. Mit seinem kurzen, dunklen Schnabel, den auffällig gelben Augenringen und einem schwarzen Halsband, ist er gut zu erkennen. Zur Brutzeit baut er sein Nest in Mulden im Boden.


Weidensandbiene (Andrena vaga)

Um ihre Niströhren und Brutkammern im Boden anzulegen, ist diese Wildbiene auf offene Bodenstellen angewiesen, die auf den extensiv beweideten Flächen durch die Hufspuren der Rinder entstehen. Ihrem Namen entsprechend hat sich die Weidensandbiene bei ihrer Wahl von Nektar und Pollen auf Weiden spezialisiert.

Unsere Partner

Heinz Sielmann Stiftung

Stadt Göttingen

Nachhaltigkeit als Unternehmenswert

1.800 neue Bäume: Biodiversität in Puerto Rico (auf Englisch)

Sartorius führt großes Biodiversitätsprojekt durch, wobei die Vielfalt der lokalen Flora und Fauna am Produktionsstandort Puerto Rico erhöht wurde.

Mehr erfahren

Mehr Informationen

icon-building

Unternehmen

Mehr erfahren
icon-globe

Verantwortung

Mehr erfahren