Multimédia

Dans cette section, vous trouverez des photos de presse, des présentations et des publications, ainsi que le logo de Sartorius à télécharger.

Images

Veuillez noter

Ces images et vidéos sont strictement réservées à un usage éditorial. Il est obligatoire de citer Sartorius AG comme titulaire du droit d’auteur. Il est interdit de modifier les images ou de les utiliser à des fins commerciales ou publicitaires.



Le Directoire

Président du Directoire | Président Directeur Général

Michael Grosse

JPEG | 7,7 MB

Directeur financier

Florian Funck

JPEG | 7,8 MB

Division Bioprocess Solutions

René Fáber

JPEG | 8,3 MB

Division Lab Products & Services

Alexandra Gatzemeyer

JPEG | 8,3 MB

Executive Board

JPEG | 8,2 MB

Siège social de Göttingen, Allemagne

JPEG 1,3 MB

Siège social de Göttingen, Allemagne

JPEG 903,0 KB

Siège social de Göttingen, Allemagne

JPEG 1,9 MB

Site de production de Guxhagen, Allemagne

JPEG 2,3 MB

Site de production de Ulm, Allemagne

JPEG 6,0 MB

Siège français d'Aubagne, France

JPEG 1,2 MB

Siège américain de Bohemia, New York

JPEG 8,9 MB

Bureau à Shanghai, Chine

JPEG 6,4 MB

Bureau à Pékin, Chine

JPEG 9,9 MB

Customer Interaction Center à Pékin, Chine

JPEG 1,5 MB

Site de production de Yauco, Porto Rico

JPEG 3,5 MB

Site de production de Bangalore, Inde

JPEG 8,0 MB

Site de production de Beit Haemek, Israël

JPEG 2,2 MB

Site de production d'Havant, Royaume-Uni

JPEG 653,1 KB

Site de production d'Adjovscina, Slovénie

JPEG 6,6 MB

Site de production de M’Hamdia, Tunisie

JPEG 1,1 MB

Centre d'excellence à Ann Arbor, États-Unis

JPEG 679,2 KB

Site de production de Illkirch, France

JPEG 1,7 MB

Integrated Solutions for the Manufacture of Biopharmaceuticals

Safety, flexibility and efficiency are playing an ever-increasing role in the manufacture of biopharmaceuticals. Configurable and scalable system solutions, such as Flexact®, can be used in all process steps – in preparation of media and buffers, cell harvesting, crossflow filtration, viral clearance, virus inactivation, polishing and in the form - fill and form - transfer process steps.

Process Development

The Ambr® 15 Microbioreactor Vessel determines optimal production conditions and is therefore an important tool for process development.

Scientist in laboratory with iQue

Analysis of Cell Culture Processes

Cell cultivation is initially tested at the lab-scale level. In trial series, the parameters of the individual samples are altered, such as pH, oxygen content and temperature, to find the conditions that are most conducive to optimal cell growth. During the cultivation process, the cultures are continually sampled and analyzed.

Safe Storage of Biologics

Transportation and storage of biologics are key intermediate steps in the production of biopharmaceuticals. To ensure the safety of these products across the entire process chain, these liquids are filled into sterile single-use bags and stored in specially designed tanks.

Cell Cultivation in Biopharmaceutical Processes

To enable cells to grow optimally in the production of active pharmaceutical ingredients, cells are cultivated in a bioreactor under controlled conditions. Important factors for cell growth include the composition of the nutrient medium, mixing efficiency, temperature, dissolved oxygen saturation and pH.

Octet R Series lab tech

Label-Free Detection Systems for Biomolecular Interactions Analysis

Sartorius Octet® systems allow scientists to analyze molecular interaction in real time without the need for markers.

Scientist with Arium Comfort

Ultrapure Water in the Lab

Type I reagent-grade water is essential in any laboratory and is used in nearly every lab procedure. Whether used to clean laboratory glassware, to prepare buffers and cell culture media or to perform critical laboratory applications, such as DNA sequencing, ultrapure water must have the appropriate degree of purity in order to ensure reliable research results.

Cell Harvesting

Sartoclear® depth filters were developed for demanding clarification applications in the biotechnological and pharmaceutical industries. The modular devices provide linear scalability from small to large scale processes.

Single-Use Filters

The preassembled Maxicaps® MR single-use filter configuration for the filtration of large volumes requires 90% fewer hoses and connections than comparable stainless steel systems.

Vidéo de Sartorius

Télécharger ZIP 220.1 MB

Campus Sartorius

Télécharger ZIP 224.28 MB

Publications

Présentations Groupe Sartorius

Présentation de l`entreprise

PDF 2,4 MB

Investors Presentation

PDF 3,1 MB

Diversity Fact Sheet

PDF 2,0 MB

Autres publications

Annual Report 2025

PDF 11,6 MB

Document d'Enregistrement Universel 2025

PDF 10,3 MB

Sartorius Press Kit EN

ZIP 28,3 MB

Brochure d'entreprise Insight (anglais)

PDF 10,4 MB

Sartorius Campus | Directions

PDF 3,7 MB

Sartorius Campus | Sitemap

PDF 1,5 MB

Logo Sartorius

Téléchargements

Directives d'utilisation du logo

Emplacement

  • Emplacements préférés : en haut à gauche ou en bas à droite.
  • Choisissez l'emplacement qui maximise la visibilité et s'intègre le mieux à la mise en page. Dans la mesure du possible, conservez le logo à l'horizontale.

Options de couleur

Combinaisons approuvées :

  • Noir sur jaune (préféré)
  • Noir sur blanc
  • Blanc sur noir
  • N'utilisez pas d'autres couleurs, teintes ou dégradés. Assurez-vous d'un contraste suffisant pour garantir la lisibilité.

Taille et espace libre

  • Taille standard : environ un tiers de la page, espace libre compris.
  • Maintenez toujours un espace libre suffisant autour du logo ; placez le texte, les images ou les éléments de l'interface utilisateur en dehors de cette zone.

À ne pas faire

  • Ne placez pas le logo à l'intérieur d'une petite boîte jaune ou d'une forme étroite.
  • Ne déformez pas, ne faites pas pivoter, ne recolorez pas et n'ajoutez pas d'effets (contours, ombres, dégradés) au logo.
  • Ne placez pas le logo sur des arrière-plans chargés qui réduisent la lisibilité.
icon-application-center

Téléchargement manquant ?

Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, veuillez contacter le service de la communication corporate : sartorius.presse@sartorius.com.

Informations complémentaires

icon-development-growth

Relations Investisseurs

En savoir plus