【ポスター】ピペッティング・エラーを防ぐ方法

ピペッティングはほとんどのラボで一般的に行われていますが、常にミスの可能性があります。このようなミスは、正しいピペッティングの基本を思い出し、特定のニーズに合った正しいピペットとピペットアクセサリーを選択することで、簡単に防ぐことができます。

ピペッティングのベストプラクティスと、ピペットを正しく使用するための「Do」と「Don'ts」を示したこの便利なポスターをダウンロードして、ピペッティングエラー防止を研究室の最前線に置いてください。
 

ポスターをダウンロード

よくある質問

  • よくあるピペッティングエラーとは?
     
    • 液体の吸引および/または分注が早すぎる
    • サンプルおよび/または装置の汚染
    • 不適切な洗浄およびキャリブレーション
    • 粘性のある試薬や発泡性試薬に対する不適切なピペッティング技術
       
  • ピペッティングの結果、どのような汚染が起こりますか?ピペッティング時に発生する可能性のある汚染には、ピペット間汚染(汚染されたピペットまたはピペットチップがサンプルを汚染する)、サンプル間汚染(液体またはエアロゾル粒子がピペット本体に入る)、サンプル間汚染(キャリーオーバー汚染とも呼ばれる)の3種類があります。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム