实验过程:药物发现中的细胞试验

精心的准备工作有助于确保药物开发项目的核心步骤取得成功,即试验。您需要高效的解决方案帮您收集细胞、提取蛋白及评估细胞的健康和活性。

我们为您提供了一系列细胞培养工具和技术,协助您分析和筛选药物分子、挑选最佳候选化合物,并缩短获得可操作信息的时间,从而帮您将工作台上的成果转化为突破性的治疗方案。

阅读以下主题的更多信息:

纯化分泌蛋白

如果您培养细胞是为了生产分泌型蛋白,那么您大部分的工艺流程就是对蛋白进行纯化和浓缩。为了缩短蛋白纯化的时间,我们提供的Sartoclear Dynamic试剂盒可以让您一步完成细胞培养上清液的澄清。这款创新性试剂盒简化了蛋白纯化流程,完全无需离心步骤,将澄清上清液的时间从数小时缩短为几分钟。

用于快速分离沉淀与上清(分泌型蛋白)的工具:

Sartoclear Dynamics实验室细胞培养澄清系统

感兴趣

改进您的蛋白纯化:浓缩与透析

多日纯化实验期间,蛋白可能在任何一步发生降解、沉淀或损失,因此,透析和浓缩蛋白成为一大挑战。采用最合适的工具和技术来缩短实验的时间或简化步骤从而降低丢失纯化和浓缩蛋白的可能性。

实验中的每一步都可能减少您的蛋白产量:

  • 细胞裂解期间的蛋白降解。细胞裂解和澄清上清液可能需要数小时,蛋白接触蛋白酶可能会被截短或完全降解。
  • 浓缩期间变干。成功完成纯化步骤后,浓缩似乎变得琐碎又无足轻重。但在未采取必要预防措施情况下,过快地离心样品或离心时间过长,就可能在蛋白浓缩时离干导致丢失蛋白。
  • 透析期间的渗漏。在长时间、多个步骤的透析期间,蛋白可能从透析袋或透析盒中泄露。特别是在持续多日的实验期间,即使盒子完好,蛋白也可能会展开、重新折叠、聚合或发生水解。在最后一个阶段失去蛋白特别令人沮丧。

更快获得完整浓缩的、缓冲液置换蛋白的工具:

Vivaspin超滤浓缩管

感兴趣

Vivaflow切向流超滤膜包

感兴趣

Minisart针头滤器

感兴趣

细胞培养质量控制

细胞培养工作流程的变动可能对您药物开发项目下游的一致性和重复性产生不利影响。实时活细胞分析可帮您监测细胞,自动采集数据和评估细胞,而无需从培养箱中将细胞取出。以精确的时间间隔监测细胞,获取基于图像的客观数据并存档,可将目前和数月或数年以后的细胞生长情况进行比较。

确保培养物一致性的技术:

IncuCyte活细胞分析系统

了解更多

高通量活细胞成像和分析

研究候选化合物对细胞培养和活性的影响时,测量细胞的健康情况,如增殖、凋亡和毒性是非常必要的,便于您对候选化合物进行排序、鉴定脱靶化合物并帮助确定作用机理。在评估候选药物时,实时活细胞分析比终点检测法的优势更显著。例如,使用实时活细胞分析可以通过一次检测确定候选化合物的有效浓度和扰乱目标所需的时间,从而加快您筛选候选化合物的流水线。

利用实时活细胞分析可以自动获取和分析96或384孔板的细胞培养物图像,生成时间进程曲线,并查看浓度依赖性反应,以计算EC50或IC50。

提高细胞分析通量的技术:

IncuCyte活细胞分析系统

了解更多

联系我们

其它您感兴趣的产品类别?(可多选)

我们如何为您提供帮助?*